• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

电抗器的应用

来源:网络整理
时间:2019-09-12

分享至:

电抗器(Inductor),也叫电感器,可以把电能转化为磁能而存储起来、阻止电流的变化,具有限流、滤波等功能。

作为一种重要的电子元件,电抗器可以实现电流的限流和补偿。在日常生活中有很多电器里都会有它。电抗器也被称作电感器,通常我们都会见到空心电抗器和铁心电抗器。当然我们对电抗器的分类并不科学,但也揭示了电抗器的不同。实际上电抗器可分为并联、串联、调谐、进线、限流、阻尼、消弧线圈、平波电抗器等。

电抗器的应用

我们都知道并联电抗器的作用是补偿系统的容抗,所以它一般都是与晶闸管串联来达到连续调节电抗电流。值得一提的是,它的雏形是发电机满负载试验。串联电抗器的应用一般是与补偿电容器串联,这样可以实现对稳态性谐波构成串联谐振。这其中有小部分还是属于高感值电抗器。

还有一部分电抗器可能没有像上面说的并联和串联电抗器应用那么广,但是它也发挥着重要的作用,所以不可忽视它们。比如像调谐电抗器它通过的是交流电,它与电容器串联可以对规定的谐波分量构成串联谐振,这样就可以吸收谐波分量。还有进线电抗器,它也是人们常说的换相电抗器,它应用于电网进线中,限制交流器换相电网侧的压降。还有像应用在配电线路中的限流电抗器,它可以有效防止因馈线短路而致电压过低。

电抗器在电网中起到了十分重要的作用,它也应用在电网的各个重要点。许多电抗器都是和其它重要电子元件一同发挥作用。需要注意是电抗器主要是金属和绝缘材料。金属材料的电抗器一般耐高温,而绝缘材料则特别需要注意它的老化,一般绝缘材料水分含量越高老化也越快。所以在使用电抗器时要注意它的使用寿命,以免影响它的使用效果。

电抗器在不同场合的应用

1.串联电抗器

串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。电力电容器与串联电抗器串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数,对电力电容器及其它电力设备的安全运行起到了较大的作用。广泛涉及电力、汽车、造船、冶金、化工、机械制造、造纸、煤炭、通讯、机场、电镀、大型场馆、高层建筑等场所和行业。

2.滤波电抗器

滤波电抗器与并联电容器组串联使用,组成串联谐振回路,滤波除指定的高次谐波。广泛应用于谐波状况发复杂的电力、汽车、造船、冶金、化工、机械制造、造纸、煤炭、通讯、机场、电镀等行业。

3.限流电抗器

限流电抗器是用于限制电力线路短路电流。当线路发生短路时,限流电抗器利用其电抗特性限制线路的短路电流在某一确定的限值内,以利开关设备顺利有效的切除故障。广泛应用于各种发电厂和大型工矿企业的供配电系统等。

4.并联电抗器

为了提高远距离输电线路的传输能力和改善线路的运行情况,削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高,改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损,减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率,并联电抗器被广泛应用于电网的远距离输配电项目。

5.变频器电抗器

适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作交流进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时亦可以减少变频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数。因此变频器电抗器被广泛应用于电力、汽车、造船、冶金、化工、机械制造、造纸、煤炭、通讯、机场、电镀等行业。

6.分裂电抗器

分裂电抗器是一种带中间抽头的特殊空心限流电抗器,用于限制电力线路短路电流。当线路发生短路时,分裂电抗器利用其电抗特性限制线路的短路电流在某一确定的限值内,以利开关设备顺利有效的切除故障。广泛应用于各种发电厂和大型工矿企业的供配电系统等。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻