来源:网络整理
时间:2019-09-12
电抗器和电容器合用有什么作用
这个要从基本的定义去理解,电感的作用就是在磁通有变化的时候产生相反的激励电磁,也就是说阻止原电流衰减的速度,比如简单的ur电路中加一个电感,当关闭开关的时候灯泡会延迟一会才灭,而且是逐渐变暗的,衰减过程是呈现指数变化规律的……而电容作用可以简单的理解为一个容器,作为储存电量的,ur电路中加一个电容,关闭开关时候灯也不会立刻灭,而是保持一直的亮度一会再灭。同时加电感和电容的作用基本就是两个作用的叠加,主要是延长的时间是叠加的,不是简单的代数叠加。
在无功补偿装置中,电容和电抗合用
1.限流作用,保护电容器。
2.作用,滤除电网中和涌流,3、5、7等谐波,电抗率不同,滤除谐波也不相同。
在变频器中,主要是起到滤波作用。
但是由于电抗器滤除谐波有局限性,不同电抗率滤除谐波固定,而且有放大其他谐波的作用,所以仅仅是滤波而不是消除谐波。
而,有源滤波装置可以计算出电网中谐波,然后产生与其相反的电流相互抵消,达到完全滤波的作用。
电抗器与电容器的区别
首先电抗器是属于电感性负载,同时它还有这串联与并联两种接线方式之分。若是采用以串联接线形式的电抗器通常适用于限制短路电流,其次并联接线形式的电抗器适用于超高压远距离输电时,提供补偿线路的电容。后电容器是属于容性负载,一般主要用在补偿无功能和储能上,而且电感和电容组合使用的话能起到滤波作用。在通俗一点讲两者的区别就是电容器是为了升压,可以让电压超前。电抗器是为了降压,可以让电压滞后,它们两个在系统中都是起到消耗无功和提升电能质量的作用。
电容与电感的区别
其实电容与电感在整条电路(也就是交流电路)当中的时候,均是能够起到减小电流的作用。但是它们的区别在于电感是采用了绕组方式而产生的自感反向电压来对电流进行降低或减小,电容则是因为电流改变其内部的物理结构(也就是说电子移到了另外一边)从而产生反向电压实现电流的降低或减小。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)