• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

tvs二极管选型及功能

来源:网络整理
时间:2019-07-30

分享至:

TVS二极管的选型过程

1.断定待维护电路的直流电压或持续作业电压,如果是交流电,应计算出值,即用有用值*1.414。

2.TVS管的反向变位电压即作业电压(VRWM)--挑选TVS的VRWM等于或大于上述过程1所规则的操作电压。这就确保了在正常作业条件下TVS管吸收的电流可忽略不计,如果过程1所规则的电压高于TVS管的VRWM ,TVS管将吸收很多的漏电流而处于雪崩击穿状况,从而影响电路的作业。

3.峰值脉冲功率:断定电路的搅扰脉冲状况,依据搅扰脉冲的波形、脉冲持续时间,断定能够有用按捺该搅扰的TVS管峰值脉冲功率。

4.所选TVS管的箝位电压(VC)应低于被维护电路所答应的接受电压。

5.单极性仍是双极性-常常会呈现这么的误解即双向TVS管用来按捺反向浪涌脉冲,本来呢并非如此。双向TVS管用于交流电或来自正负双向脉冲的场合。TVS管有时也用于削减电容。如电路只有正向电平信号,那麽单向TVS管就足够了。TVS管操作方法如下:正向浪涌时,TVS管处于反向雪崩击穿状况;反向浪涌时,TVS管相似正向偏置管相同导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里状况就不是这么了。应选用双向TVS管以维护电路中的低电容器材免受反向浪涌的危害。

6.例如知道对比精确的浪涌电流IPP,那么就能够使用VC来断定其功率,如果无法断定功率的概规模,对于TVS选型的通常来说,挑选功率大一些对比好。

TVS二极管的选型应重视的疑问

①箝位电压VC要小于电路答应的安全电压。

②截止电压VRWM大于电路的作业电压,通常能够挑选VRWM等于或许略大于电路的作业电压。

③额定的脉冲功率(TVS管参数中给出) PM要大于瞬态浪涌功率。

tvs二极管功能

TVS二极管是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,分为轴式和贴片两大类,它的主要作用:能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至较低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压箝制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒。因此,可有效地保护电子线路中的精密元器件。

那么双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压箝制到预定水平,双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于直流电路。可用于防雷击、防过电压、抗干扰、吸收浪涌功率等,是一种理想的保护器件。耐受能力用瓦特(W)表示。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻