来源:网络整理
时间:2019-07-29
独石电容简介
独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,英文名称monolithic ceramic capacitor或mulTI-layer ceramic capacitor, 简称MLCC,广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
独石电容器结构
简单的平行板电容器的基本结构是由一个绝缘的中间介质层加外两个导电的金属电极,基本结构如下:
因此,多层片式陶瓷电容器的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。而多层片式陶瓷电容器它是一个多层叠合的结构,简单地说它是由多个简单平行板电容器的并联体。
独石电容器分类
一类
为温度补偿类NPO电介质
这种电容器电气性能稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变,属超稳定型、低损耗电容材料类型,适用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。
二类
为高介电常数类X7R电介质
由于X7R是一种强电介质,因而能制造出容量比NPO介质更大的电容器。这种电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。
三类
为半导体类Y5V电介质
这种电容器具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较X7R差,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及旁路电路中。
独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定、耐高温、绝缘性好、成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。
独石电容器作用
1、储能交换
这是独石电容基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的Ⅱ类独石电容为主,在某些情况下甚至可以代替小型铝电解电容和钽电解电容。
2、隔直通交(旁路和耦合)
由于独石电容并非是一个导通体,它是通过交流的有规律的转向而体现出两端带电的现象,因此,在电路中它可以同其它元件并联,使交流通过,而直流被阻隔下来,起到旁路的作用。
在交流电路中,独石电容跟随输入信号的极性变化而进行充放电,从而使连接独石电容两端的电路表现导通的状态,起到耦合的作用。
一般说来,和放大器或运放输入端相联独石电容的为耦合独石电容;和放大器或运放发射极相联的独石电容为旁路独石电容。
两者均以Ⅱ类独石电容为主,特别是0.1uF的电容居多。
3、鉴频滤波
在交流电路中,对于一个多频率混合的信号,我们可以用独石电容将其部分分开,一般来说,我们可以使用一个合理电容量的独石电容将大部分的低频信号过滤掉。这主要以高频或超高频独石电容为主。
4、浪涌电压的抑制
由于独石电容是一个储能元件,因此,在电路中,它可以去除那些短暂的浪涌脉冲信号,也可以吸收电路中电压起伏不定所产生的多余的能量。滤波主要以高频产品为主。
陶瓷电容简介
陶瓷电容用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。
陶瓷电容制作原理
用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
陶瓷电容用途
在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。
高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。
独石电容和陶瓷电容的区别
独石电容和瓷片电容都属于陶瓷电容,整体构造上看独石电容和瓷片电容的区别是:独石电容是多层陶瓷电容的别称,独石电容是由多层介质和多对电极构成的,而瓷片电容一般是由一层介质和一对电极构成的,瓷片电容分为高频瓷介和低频瓷介两种。
外观上看独石电容和瓷片电容的区别是:独石电容其实是陶瓷贴片电容焊引线后烧结而成,一般是方形,而瓷片电容是片状,大多是圆片形状;容量和耐压上看独石电容和瓷片电容的区别是:同体积下,独石电容的电容量远远大于瓷片电容的电容量,而瓷片电容的耐压高于独石电容的耐压。
独石电容的特点和瓷片电容的特点又有什么区别呢?
独石电容的特点是:
1、电容量大,稳定,容量范围是10pF~10uF;
2、体积小,比CBB电容体积还小;
3、耐高温耐湿性好;
4、温漂系数小
瓷片电容的特点是:
1、体积小,高频特性好;
2、比独石电容耐压高;
3、容量小,只有0.1uF;
4、比独石电容价格低。
正因为独石电容和瓷片电容有不同的特点,所以在生活中的应用也不尽相同,独石电容的应用主要在液晶手表、电子摄像机、微型仪器、医疗仪器,电子调谐器中;而瓷片电容的应用主要是在高频振荡回路、旁路、退耦中。
云汉芯城被列入”全国供应链创新与应用试点企业“,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)