• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

滑动变阻器限流式接法解析

来源:网络整理
时间:2019-06-26

分享至:

一、滑动变阻器限流式接法有什么作用

滑动变阻器限流式接法使用在限流式电路中,采用滑动变阻器并联在待测电路的连接方式,其主要的作用是分取一部份电路中的电流而变阻器两端和其相并联的部分线路得电压相同。换句话,就是限流作用

二、滑动变阻器限流式接法

如图,Rx为待测电阻,R为滑动变阻器的总电阻。

1、电路连接特点: 它的接线方式是电源、滑动变阻器与待测电阻三者串联。

2、待测电阻供电电压的调节范围: (不计电源内阻)

从该表达式中,可以看出: 其电压变化范围较小,Rx比R大得越多,变化范围越小。

3该电路的优点是电路耗能小,操作简单。一般适用于用大阻值滑动变阻器测量小阻值电阻。

下列情况可选用限流式接法

(1)测量时对电路中的电流或电压没有要求从零开始连续调节,只是小范围内测量,且RL与R0相差不大或RL略小于R0,采用限流式接法。

(2)电源的放电电流或滑动变阻器的额定电流太小,不能满足分压式接法的要求时,采用限流式接法。

(3)没有很高的要求,仅从安全性和精确性角度分析两者均可采用时,可考虑安装简便和节能因素优先采用限流式接法。

三、滑动变阻器限流式接法全程电阻选择

图示电路为限流式电路,电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器阻值为R0,被测电阻的阻值为Rx。闭合开关后,Rx两端电压为

若E=6V,R0=0~100Ω,Rx分别取10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200、500Ω

依次取Rx分别为20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω,又可以得到Rx取不同数值时,Ux随R0变化的数据如下表所示。

Rx取不同数值时的Ux—R0曲线,如下图。

这些图线称为限流接法的输出特征曲线,通过分析上图,可以得到以下结论:

(1)Rx越大,曲线距原点越远,线性程度越高,Rx的电压越易调节,但是电压调节范围却变得越来越小。

(2)Rx》》R0时,由图线可知,曲线接近直线,Rx的电压易调节,但是电压调节范围过小,滑动变阻器起不到调节作用。

(3)Rx《《 R0时,由图线可知,曲线非常弯曲,当R0在0Ω~20Ω的绝大部分范围内变化时,Rx两端电压调节范围过小,起不到调节电压的作用;当Rx的电压能在较大范围变化时,R0却在过小的范围内变化,滑动变阻器不易控制,造成调节精度过低。

所以,在满足题目调压范围的前提下,应尽量选择电阻较为接近用电器电阻的变阻器。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻