• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

滑动变阻器限流式与分压式的区别分析

来源:网络整理
时间:2019-06-26

分享至:

限流式与分压式接法的区别有哪些?

都是变阻器与“电表——待测电阻”系统之间的连接方式。分压是变相的并联,限流是串联。分压测量范围广,更常用;限流可以保护元件,一般需要计算。

所谓限流就是由于电阻的增大,在电压不变的情况下,回路的电流减小;由于滑动变阻器的电阻,以及与通过其的电流的乘积,即为其两端的电压。

滑动变阻器的限流式和分压式接法

(一)滑动变阻器在电路中的两种接法:

1.通过改变变阻器电阻来改变电路中的电流,以控制电路中的电流——限流式;

当滑动头移动过程,滑动变阻器电阻逐渐变化,电路中的电流逐渐变化,变阻器起控制电路电流作用。

注意:实验开始时应使滑动变阻器连入电路的电阻。

2.通过变阻器改变电阻来改变用电器两端的电压,起调压器的作用——分压式。

电阻R与变阻器电阻并联,用电器与电阻的电压相等,改变P的位置改变用电器R两端电压,实现调制电压作用。

(二)两种电路的特点及选取:

1.电压和电流的调节范围

⑴限流式接法 限流电路的调节范围与Rp有关。在电源电压U和用电器电阻R一定时,Rp越大,用电器上电压和电流的调节范围也越大;当Rp比R小得多时,用电器上的电压和电流的调节范围都很小。

⑵分压式接法 分压式接法的电压和电流的调节范围与滑动变阻器Rp无关。

2、两种电路的比较

1.从调节范围上比较

分压电路优点:调节范围宽,其次是它的电流,电压都包含了0值且与R0无关。

从方便调节的角度比较

其中,在限流电路中,通RL的电流IL=E/RL+R0+,当R0>RL时IL主要取决于R0的变化,当R0<RL时,IL主要取决于RL,特别是当R0《《RL时,无论怎样改变R0的大小,也不会使IL有较大变化。即R0越大,电流、电压变化范围越大; R0越小,电流、电压变化范围越小。

在分压电路中,并联电路电阻比小的那个还小,当R0》》RL时,R≈RL,所以RL两端电压随R0增大而增大,几乎不受负载影响。当RL比R0小或小很多时,R≈R0这时几乎不受影响,不宜采用分压电路。

归纳为:大负载 R0》RL时,分压电路 小负载 R0《RL时,限流电路大载分压小限流。

从两电路连线和节能角度比较

从两电路连线方面看,限流电路简单,分压电路复杂。从两电路节能方面看,限流电路耗能小(EIL),分压电路耗能大(E(IL+Iap))。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻