• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

如何了解半导体芯片‍的质量?

来源:网络整理
时间:2021-07-15

分享至:

随着产品智能化程度的不断提高,市场上对半导体芯片‍的需求量也变得越来越高,而且,芯片的质量好坏将会对产品的性能和整体质量都产生重要的影响,所以,各个生产企业都会采购质量高以及性能可靠的半导体芯片‍来使用,那么如何知道半导体的芯片是否拥有很高的质量呢?

第1.看芯片的厚度

通常情况下,比较薄的芯片更有利于散热而且还能减小芯片的封装体积,此外,能够提高机械性能以及柔韧性,在使用的时候,中受到外力冲击之后所引起的应力也会越小,元件之间的连线也会越短,从而降低元件导通电阻以及缩短信号的延迟时间,可以实现更高的性能。所以,可以从芯片的薄厚程度来判断其质量如何。

第2.看导电率

由于半导体金属传导系统需要很高的导电率,所以,高质量的芯片通常会使用具有低电阻以及低电容的材料来制作,因为低电阻和低电容材料中的电子可以轻松建立电流,因此是低绝缘常数的绝缘体。所以可以通过导电率来看芯片的质量如何,通常芯片材料的导电率越高其导电性能越好。

第3.看封装质量

为了避免芯片因为被外界环境所影响而导致失效,生产是需要对其采取封装处理而封装的可靠性也成为衡量芯片质量好坏的一个重要指标。所以,半导体的芯片如果拥有很高的质量和性能,那么势必是采用先进以及合理的封装工艺。

要想获得质量可靠的半导体芯片‍,除了要找一个信誉好的半导体芯片‍生产厂家之外,还应该从芯片的薄厚程度、导电率以及封装质量等多个方面去仔细衡量与判断,因为半导体的芯片对电子产品来说非常重要,所以在采购时一定不能马虎。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 半导体芯片‍

更多新闻