来源:网络整理
时间:2021-07-15
在交流电路中因为电流的方向作为一定的函数随时间变化,电容器的充电和放电过程需要时间。这时电子元件的极板之间就形成一个变化的电场,这个电场也是时间的函数,实际上电流以电场的形式在电容器之间通过。下面一起来了解一下常见的电子元件的作用有哪些?
作用1、耦合以及去耦
用在耦合电路中的电容称为耦合电容,广泛用于阻容耦合放大器和其他容性耦合电路中以阻隔直流和交流。去耦电路中使用的电容称为去耦电容,用于多级放大器的直流电压供电电路,去耦电容消除了各级放大器之间有害的低频交叉连接。电子元件对于频段信号可以使用旁路电容电路,根据去除信号的频率有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。
作用2、中和计时
中和电路中使用的电容器称为中和电容器,在射频和中频放大器、电视高频放大器中,这种中和电容电路用于消除自激。电子元件的电容起到控制时间常数大小的作用,也是为了中和计时,让电子相关的元件发挥出更大的作用,补偿相关电路中的电流和电压的遗失。
作用3、积分补偿
在电位场扫描的同步分离电路中,利用该积分电容电路可以从场复合同步信号中取出垂直同步信号,在卡座的低音补偿电路中这个低频补偿电容电路是用来增强播放信号的,另外还有低频信号的高频补偿电容电路。
总而言之,常见的电子元件的作用有很多,补偿中和电路都是一些大家常见到的,电容器与交流电源相连,电容器不断地进行充放电符合交流电变化规律的充电电流和放电电流将在电路中流动。为了在触发电路中获得峰值触发信号,该差分电容电路用于从各种(主要是矩形脉冲)信号中获取峰值脉冲触发信号。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)