来源:网络整理
时间:2019-09-25
在我们常见的电子元器件中,贴片电感是常见的了,贴片的应用非常的广,但贴片电感在电路中使用的功能都是一样的,贴片电感它有两个基本的功能是电路谐振和扼流电抗,那么下面为我们就来具体说一下贴片电感两个基本功能在电路中的运用吧。
贴片电感的作用都是扼流滤波和滤除高频杂波,有储能的作用,用于电源滤波回路,侧重于抑制传导性干扰。在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。比如贴片电感。表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器的其他性能特点基本相同。
贴片电感在电路使用中时,要求电感实现两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有贴片电容和贴片电感同时存在电路中。
在贴片电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,公差小,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。公差小的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准的径向引出电感和轴向引出电感以及贴片电感的差异仅仅在于封装不一样。
贴片电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。
在功率电感应用场合,作为扼流线圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。当作为滤波器使用时,须看宽带特性,因此,并不需要电感的高Q特性。低的DCR可以保证小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)