• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

串联电抗器基本参数及型号说明

来源:网络整理
时间:2019-09-11

分享至:

电抗器参数的选择和计算

为防止电容器组在投入过程中的合闸涌流,引起电容器端的电压升高而损坏电容器,一般电容器组可选配0.5%~1%的电抗器。如系统中有谐波源,电抗器的选择要从消除和抑制谐波,防止发生谐振方面来考虑。变压器接线组别均为Y/d接线,可隔离系统中的三次谐波,通常性质的谐波源一般都不含偶次谐波,为此电抗器的选配以抑制5次以上的谐波为目的。5次谐波谐振时,X5L=5ωL,X5C=1/(5ωC),X5L-X5C=0,5ωL-1/(5ωC)=0,5X1L-(1/5)X1C=0,X1L/5X1C=1/25=4%,其中XC为容抗,XL为感抗,为确保5次及以上的其它高次谐波不谐振,一般取可靠系数1.5,则电抗率为XL/XC=1.5×4%=6%。

串联电抗器基本参数

串联电抗器是指一种由金属导线绕制而成具有一定电抗值的电气设备。它串联于电气回路上,主要用以限制短路电流。在城市电阐改造中,利用串联电抗器限制短路容量,使一些断流容量不足的继路器可以继续使用。一般用于35kV及以下电压的电力系统中。

为了保证并联电容器的安全运行,必须将电容器的运行电压控制在一适度的范围内,且必须限制流入电容器中的谐波电流。电容器中加装串联电抗器就是抑制谐波和合闸涌流,限制操作过电压,减小投切电容对电网的冲击,限制电网上的谐波通过电容器,保护电容器和投切开关。

串联电抗器用于电厂、电站、工矿企业、用户配电站等63kV及以下的电力系统中。用以抑制短路电流。电气回路的主要组成部分有电阻、电容和电感。电感具有抑制电流变化的作用,并能使交流电移相。把具有电感作用的绕线式静止感应装置称为电抗器。

电力系统中所采用的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流。也可以在滤波器中与电容器串联或并联,用来限制电网中的高次谐波。

额定电压:电抗器与并联电容器组相串联的回路所接入的电力系统的额定电压。用表示。

额定端电压:电抗器通过工频额定电流时,一相绕组两端的电压方均根值。用表示。

额定电流:与电抗器相串联的电容器组的额定电流。用表示。

额定容量:电抗器在工频额定端电压和额定电流时的视在功率。用表示:

——单相电抗器的额定容量:。

——三相电抗器的额定容量:。

额定电抗:电抗器通过工频额定电流时的电抗值。用表示。

额定电抗率:电抗器的额定电抗对配套并联电容器组电抗的百分比值。用K表示。

工作电流:温升不超过规定值时,电抗器能连续运行的工作电流方均根值。

短时电流:在规定时间内,允许通过电抗器的短时电流稳态分量的方均根值。在此条件下,电抗器应能承受相应产生的动、热稳定效应而无损伤

绝缘结构:干式电抗器有无铁心:铁心式电抗器绕组型式:箔绕产品认证:CE用 途:串联电抗器额定电流:10~1000(A)系统额定电压:0.4(KV)

CKSC-9-10-6串联电抗器型号说明

CKSC-9/10-6型号说明

CK:代表系列型号,以它作为产品型号的开头是为了让客户更好的区分电抗器的功能,这里的CK代表串联电抗器,BK并联电抗器QK启动电抗器LK滤波电抗器XK代表限流电抗器

S:代表相数,这里的S表示三相电抗器,用于补偿柜共补。,还有D代表单相电抗器,用于补偿柜分补。

C:代表C代表环氧浇筑系列G代表干式绕制

9:代表电抗器的容量,容量选择范围3-400KVAR,如果对电抗器容量不了解,可致电详询。

10:指的是电容器电压,这里的单位是KV,电压等级分为3KV,6KV,10KV,12KV电抗器称高压电抗器,也有被称为高压串联电抗器。6:指的是电抗率6%,常用的电抗率有5%,6%,7%,12%,14%

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻