来源:网络整理
时间:2019-09-10
什么是色码电感
色码电感又名色环电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。自感作用是电磁感应现象的一种特殊表现,是科学家法拉第在1835年首先发现的。色环电感在无线电技术和其它生产技术方面具有重要应用。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。因为工作频段差别很大,所以电感线圈的圈数、骨架材料的差别也很大。适用于电源滤波种的电感线圈一般绕在硅钢片制成的铁芯上,其外形十分象变压器。 色环电感的电感量L又叫自感或自感系数,电感是表示电感线圈产生电磁感应能力的一个物理量。色环电感量的单位是微哼(UH)。这是常用的色环电感感量,也是较常用的,电感量的单位还有:mH、H.色环电感电感量的计算是:1H=1000MH、1MH=1000UH。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
色码电感的读数
色码电感读数对照表如下:
例如:标称电感量及偏差为1.0uH,±10%的电感器其色码为:棕+黑+金+银
标称电感量及偏差为0.22uH,±20%的电感器其色码为:红+红+银+黑。
色码电感的读数和色环电阻的读数类似,用不同的颜色表示不同的数字,可以表示电感的电感量是多少。有些电感的值是直接标在电感封装上的;有的还需要用表测量。具体来说色码电感的标注方法基本与色环电阻是一致的。
色码电感的读数,环,第二环是为实数,倒数第二环是倍乘,后一环是为误差数,也就是说倒数第二环的颜色只有银、金、黑、棕、红、橙这六种颜色。后一环为误差:色码电感的误差正常使用的±10%居多,其次±5%为一小部分,所以后的颜色只有银金二种颜色。
对于新手来说色码电感的识别哪一环是环,可能有点难度,如下举例四色色码电感而言,那就是:四色环电感的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色;这样你就可以知道哪一环该是环了。当然对于专业色环(码)电感工程师来说,一看就知道哪个是环了。
色码电感在电路的作用
1、色码电感的两个导体之间有一层绝缘物质。电荷不能通过,两边的导体在电场作用下,积聚了异性电荷,如果是直流电,充上电后就不会再有电流。这即使隔直流作用。如加交流电,由于电容的充放电作用,就会随着电压方向的不同,充电电荷也不时变化,电流跟着变化,一充一放,好象电流通过电容似的。这即是耦合。
2、调谐回路是色码电感的并联回路,色码电感的电流不能跃变,就形成外界没有电压时回路还有电流流向电容充电,等色码电感的电势能释放完,电容曾经充上电荷,又向电感放电,电感又反向给电容充电。这么就形成振荡,如果外界信号频率与这个回路的振荡频率等同,就引起共振,电学又叫谐振。
3、能够用来选频,用做调谐和滤波。这个回路里发生的是电势能(在电感里)变电场能(在电容里)。电场能(在电容里)变电势能(在电感里)。延时是利用在电容充电回路里串电阻,限制充电电流,达到电容充满电必要时间来达到延时的。
4、色码电感(或称电感量)是表征电感器容纳电荷本事的物理量。我们把电感器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。色码电感器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进入,在没有放电回路的[1]景况下,刨除介质漏电自放电效应/色码电感衡量显著,可能电荷会存在,这是它的特征),它的用处较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)