• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

旁路二极管在光伏组件中的作用

来源:网络整理
时间:2019-08-29

分享至:

一、热斑效应

一串联支路中被遮蔽的太阳电池组件,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量。被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。这种效应能严重的破坏太阳电池。有光照的太阳电池所产生的部分能量,都可能被遮蔽的电池所消耗。为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏,好在太阳电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。

二、Bypass diode的作用:

当电池片出现热斑效应不能发电时,起旁路作用,让其它电池片所产生的电流从二极管流出,使太阳能发电系统继续发电,不会因为某一片电池片出现问题而产生发电电路不通的情况。

二、Bypass diode 选择原则:

1、耐压容量为反向工作电压的两倍;

2、电流容量为反向工作电流的两倍;

3、结温温度应高于实际结温温度;

4、热阻小;

5、压降小;

三、实际结温温度测量方法:

把组件放在75度烘箱中至热稳定,在二极管中通组件的实际短路电流,热稳定后(例如1h),测量二极管的表面温度,根据以下公式计算实际结温: Tj=Tcase + R*U*I

其中R为热阻系数,由二极管厂家给出,Tcase是二极管表面温度(用热电偶测出),U是二极管两端压降(实测值),I为组件短路电流。计算出的Tj不能超过二极管规格书上的结温范围。

四、旁路二极管对电路影响示意图:

当电池片正常工作时,旁路二极管反向截止,对电路不产生任何作用;若与旁路二极管并联的电池片组存在一个非正常工作的电池片时,整个线路电流将由小电流电池片决定,而电流大小由电池片遮蔽面积决定,若反偏压高于电池片小电压时,旁路二极管导通,此时,非正常工作电池片被短路。

五、每个旁路二极管并联电池片数目的计算

1、旁路二极管电流容量小应为:I=4。73&TImes;2=8。46A

2、选用10SQ030型二极管返偏电压为:VRRM=30vIAV=10AVF=0。55VTJ=-55-200℃

3、耐压容量为30Ⅴ的旁路二极管多可保护125&TImes;125电池片数目为:N=30/(2&TImes;0。513)≈29。24即多可保护29片125&TImes;125电池片;

4、旁路二极管截止状态时存在反向电流,即暗电流,一般小于0。2微安;原则上每个电池片应并联一个旁路二极管,以便更好保护并减少在非正常状态下无效电池片数目,但因为旁路二极管价格成本的影响和暗电流损耗以及工作状态下压降的存在,对于硅电池,每十五个电池片可并联一个旁路二极管为。

Bypass diodes are not needed on 12 volt systems, optional on 24 volt, and should always be used on 36 volt or higher systems 遮蔽一个电池片与遮蔽两块电池片各一半的效果不同,所以遮蔽不可避免时,尽量使遮蔽尽可能多的电池,每个电池尽可能少的阴影。

为了便于你的理解,这里先举个通俗的例子说明:假如供电电压一定为220V时,若居民用电量增加,例如在用电高峰时的夏天,各家各户空调、冰箱、电扇、电视机、电灯都开启,电气线路上的电流就增多,输电导线上的“电压降”就增加,使居民用户的电压降低到200V以下,用电器在低于额定电压下的条件就不能正常工作了,甚至空调打不起来,电视图像不稳定了…… 反之到了重大节日的深夜,工厂放假,居民睡了,用电量很少,这时导线里通过的电流很小,它上面的“电压降”很小,居民用户处的电压就超过220V,甚至可达到230V以上,这时你若起来开灯,由于外加电压超过额定电压甚多,用电器很容易被烧坏,特别是使用时间比较长的电灯,有时灯丝一下就被烧断了…… 这都是“电压降”大与小惹的祸。可见,“电压降”就是电流通过线路时损耗了电力,产生的电压降落,称为“电压降”。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻