• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

双二极管钳位电路的原理分析

来源:网络整理
时间:2019-08-21

分享至:

钳位电路(clampingcircuit)是将脉冲信号的某一部分固定在指定电压值上,并保持原波形形状不变的电路。钳位电路的作用是将周期性变化的波形的顶部或底部保持在某一确定的直流电平上。

钳位二极管作用

1、当二极管负极接地时,则正极端电路的电位比地高时,二极管会导通将其电位拉下来,即正极端电路被钳位零电位或零电位以下(忽略管压降)

2、当二极管正极接地时,则负极端电路的电位比地高时,二极管会截止,其电位将不会受二极管的任何作用;

3、在钳位电路中,二极管负极接+5v,则正极端电路被钳位+5V电位以上;(忽略管压降)

4.正常工作,哪个二极管也不导通

钳位电路的应用

钳位电路经常用于各种显示设备中。在示波器和雷达显示器中用钳位电路使扫描信号的直流分量得到恢复,以解决扫描速度改变时所引起的屏幕上图像位置移动问题。在电视系统中用钳位电路使全电视信号的同步脉冲顶端保持在固定的电压上,以克服由于失去直流分量或干扰等原因造成的电平波动,从而实现电视同步信号的分离。

双二极管钳位电路的原理

如图,水平的线是受保护的节点。当该点电压超过Vcc+0.7V时,上面的二极管导通;而当该点电压小于-0.7V时,下面的二极管导通。因此,该点电压被钳制在VcC+0.7V一-0.7V之间。

对于正常的二极管,其正向电阻约为几千欧,反向电阻为几百千欧(一般应大于200千欧),而场MOS管一般内阻都在10M--1000G欧,所以二极管的内阻远小于场效应管的电阻。如果电压过高,高于Vcc+Vd(二极管导通压降),上面的二极管导通,输出电压钳位于Vcc+Vd;如果电压过低,低于0-Vd(二极管导通压降),下面的二极管导通,输出电压钳位于-Vd。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 双二极管

更多新闻