来源:网络整理
时间:2019-08-14
稳压二极管与普通二极管从特性上是有区别的,普通二极管具有单向导电性,假如它被反向击穿,不具可逆性,将损坏。而稳压二极管正是利用了它的反向击穿的特性,当被反向击穿时,稳压二极管反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定。
外观上二者没有什么区别,主要是从型号标注上来区别。
稳压二极管是一种工作在反向击穿区、具有稳定电压作用的二极管。其极性与性能好坏的测量与普通二极管的测量方法相似,不同之处在于:当使用万用表的Rxlk 挡测量二极管时,测得其反向电阻是很大的,此时,将万用表转换到Rx10k档,如果出现万用表指针向右偏转较大角度,即反向电阻值减小很多的情况,则该二 极管为稳压二极管;如果反向电阻基本不变,说明该二极管是普通二极管,而不是稳压二极管。
稳压二极管的测量原理是:万用表Rxlk挡的内电 池电压较小,通常不会使普通二极管和稳压二极管击穿,所以测出的反向电阻都很大。当万用表转换到Rx10k挡时,万用表内电池电压变得很大,使稳压二极管 出现反向击穿现象,所以其反向电阻下降很多,由于普通二极管的反向击穿电压比稳压二极管高得多,因而普通二极管不击穿,其反向电阻仍然很大。
如何区分稳压二极管与普通二极管
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。
具体方法是:首先把被测管的正、负电极判断出来。然后将万用表拨至Rx10k挡上,黑表笔接被测管的负极,红表笔接被测管的正极,若此时测得的反向电阻值比用Rx1k挡测量的反向电阻值小很多,说明被测管为稳压二极管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种判别方法的原理是,万用表Rx1k挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测管反向击穿,所以测出的反向电阻值比较大。
而用Rx10k挡测量时,万用表内部电池的电压一般在9V以上,当被测管为稳压二极管,且稳压值低于电池电压值时,即被反向击穿,使测得的电阻值大为减少。但如果被测管是一般整流或检波二极管时,则无论用Rx1k挡测量还是用Rx10k挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊。注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表Rx10k挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)