来源:网络整理
时间:2019-08-13
二极管串联不均压因素分析
二极管串联不均压主要原因来自自身和外部两类。自身原因主要由加工工艺造成的,外因主要是由外部电路造成的。同一批次生产出来二极管的伏安特性不一致,造成二极管的静态不均压;反向恢复时间及开通状态的不一致造成二极管的动态不均压目。外部电路设计会造成杂散电感和电容,在高压高频环境中会造成不均压问题。
二极管串联不均压误区分析
1、宏观下二极管串联不均压分析
《二极管串联不需要均压电阻》一文给出二极管串联不需均压,这是从宏观上分析得出的,主要考虑的是二极管自身因素的影响。如图1所示,二个二极管串联,外接反向直流电压。反向饱和电流较小的二极管承受电压较大,因为两个二极管串联,在外部施加电压额定的J隋况下,反向饱和电流是不变的。如图2所示,假设两个二极管仅反向饱和电流存在差异,D2的反向饱和电流较小。可以明显得出上述结论。
在实际运行中,宏观上二极管由于自身差异导致压降不同如图2所示。当外界电压U加大到D2上的压降到达临界点时,由于D1反向饱和电流大导致其压降相对较小,当D2达到临界压降时,D1仍然处于安全稳定区域。U再次加大,按照上述分析,D2上压降将突破临界转折电压,二极管击穿造成电流急剧增加,但是D1和D2是串联于主电路中,D1电流必然随着D2增加,但是从Dl的伏安曲线得知,D1通过大电流时其反向压降应该达到转折电压,故u1和u2之和大于U,推测不成立。因此,U加大时,D2的电压不会继续增加,而D1的电压会继续增加,直至u增加到超过二个管子的反向耐压之和,此时会出现二极管击穿。多个管子的分析也是如此,可参照《二极管串联不需要均压电阻》
2、微观下二极管串联不均压分析
二极管的引脚、二极管在电路板上的布局等等在高压高频环境下自然而然演变成杂散电容和电感。杂散电容和电感的引入直接影响二极管的开通和关断波形。电容的引入阻止电压的突变而电感的引入则阻止电流的突变。《用于高压高频整流的二极管串联均压问题》给出了在高频下二极管串联等效电路图,如图3所示C1为二极管结电容,R为二极管反向电阻,C2为二极管对高压形成的杂散电容,C3为二极管对地形成的杂散电容,同时从微观角度分析了二极管串联不均压的原因及后果。在文献目中提出二极管自身因素可以通过选用同—批次生产的二极管来近似解决,重点考虑外部因素。
二极管串联的应用
电除尘器高频电源输出高频PWM波经升压变压器再经过整流模块终输出近似直线的电压波形。整流模块集成在升压变压器中,采用的是二极管串联模式,因为电压等级比较高,一般考虑达到10KV以上。由于输出电压波形精度要求不高,故采用二极管直接串联方式即可,选用高频整流二极管,整流输出仿真波形如图4所示,实测波形如图5所示。
如图所示,整流输出电压出现高低波峰,这是由于杂散参数即外部因素的影响,随着科学技术的不断发展,二极管的制作工艺在不断提高,其自身因素的影响已经微乎其微。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)