• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

电路板上的二极管坏了怎么确定型号呢?

来源:网络整理
时间:2019-08-05

分享至:

若电路板上的二极管损坏后,还可以看清原来管子的型号,换用一个同型号的二极管即可。若看不清型号或管子未标注型号,一般可以根据该二极管在电路中的作用来代换。电路板上的二极管坏了,如何确定它的型号?

一般来说看到电路板上看到有四个二极管,那么它就是整流二极管没错了(大电容旁边的二极管也是整流二级管)这种用的多的就是1N4007了,大部分整流电路用的就是1N4007!利用四个整流二极管构成桥式整流电路,把交流电变为直流电。如果是它损坏,直接更换即可。

利用整流二极管构成的桥式整流电路

一般在电路板上面标的都会有它的型号,可以通过观察进行更换同型号的元器件。整流电路利用的就是整流二极管的单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。

首先先来说一说常用的几种二极管:发光二极管、整流二极管、开关二极管、稳压二极管。

发光二极管

这一类是简单容易的区分,只要是上图所示的那种就是发光二极管。如果它发生损坏,只需要更换同种类的即可。但要注意发光二极管的耐压值和通过电流,否则很容易还会再次损坏。可以用万用表的二极管档位,检测发光二极管好坏,红表笔接发光二极管正极,黑表笔接发光二极管负极。

(指针万用表测量表笔与数字万用表表笔接法相反)如果它发光,就说明二极管是好的。它一般用于电路指示灯,电路工作正常,指示灯不亮,就说明发光二极管损坏。

整流二极管

如何确定电路板上的二极管是不是整流二极管?其实也不难,一般来说它都用于整流滤波电路中。当看到四个下图所示的二极管,并且二极管旁边有几个大电容,那就说明这个二极管就是整流二极管。它损坏,电路将无法正常工作!

整流滤波电路

常用的整流二极管就是1N4007(1A/1000V)大部分小功率整流滤波电路中用的都是由四个1N4007构成下图所示的桥式整流电路。如果功率较大点的,那就是用的是1N5408,如果你的电路板上的1N4007总是出问题,也可以换成1N5408。

开关二极管

开关二极管一般都是玻璃封装,例如下图所示那种。常见的也就是1N4148,它的耐压值为75V,整流电流为150mA,开关时间为4nS。常用于各种小电流整流、钳位、保护、限幅等电路。

电路元件都会有标识

当发现电路板上玻璃封装二极管损坏,确认是不是稳压管(大部分稳压管也是玻璃封装)就可以根据电路板上元件下方的符号来确定损坏二极管型号和种类,直接进行更换即可。

稳压二极管

这种二极管与开关二极管长得非常像,这个在没有专业的工具情况下,是没办法区分是稳压二极管还是开关二极管。不过可以通过观察电路结构,元件在电路中的作用来进行推测。接入电源后面的玻璃封装二极管一般就是稳压二极管,其它地方的一般就是开关二极管。

开关二极管就是普通的二极管利用正向导通反向截止起到开关作用,而稳压二极管主要工作在反向击穿状态。 开关二极管适用于整流、反压保护等电路,稳压管主要适用于稳压电路。

根本的方法还是找到电路原理图,一般来说输入产品的型号都可以找到它的电路原理图。根据图来进行分析是准确快速的!也可以根据它在电路板上的位置推测它的作用,或者就是在电路板上观察它所标的符号或者型号进行查询即可。

1N4148二极管。

1N4148是一种常用的玻璃壳封装的硅开关二极管,其耐压值为75V,整流电流为150mA,开关时间为4nS。在电路中这个管子常用于各种小电流整流、钳位、保护、限幅等电路。若电路板上坏的二极管是这种DO-35封装的,并且确认不是稳压管(可通过电路板上的字符来确认是不是稳压管),基本上都可以采用1N4148代用。

1N4007整流二极管。

1N4007是一种常用的硅整流二极管,其整流电流为1A,耐压值为1000V,若电路板上损坏的二极管是与上图所示的1N4007二极管封装一样,并且确认是用于低频整流,那这个二极管基本上可以采用1N4007代用。像阻容降压电路、LED恒流驱动电路中的工频整流二极管,皆可用1N4007代用。

若是开关电源中的高频高压整流二极管损坏,并且外形与1N4007相同,一般可以选用快恢复二极管UF4007代用。对低压开关电源中的高频整流二极管损坏,一般可以选用1N5819、1N5822、SR360这类肖特基二极管代用。

继电器两端并联的保护二极管。

若电路板上损坏的二极管是并联在继电器两端的保护二极管,那么该二极管可选用1N4148或1N4007代用。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻