• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

薄膜电容的主要应用是什么

来源:网络整理
时间:2019-07-24

分享至:

薄膜电容应用十分广泛,因为它的绝缘阻抗特别高、频率响应宽广并且还具有无极性,所以薄膜电容经常被应用在集成 电路板 、模拟电路等等电路上面。特别在信号交连方面的性能发挥十分优越,与别的介质相比,薄膜电容的介质损失小、频率响应宽广,能保证信号在传输的时候不会发生变化的情况。

薄膜电容器的应用

在电力电子线路中的应用。薄膜电容器它被使用在该处,主要就是起着电力电流的一个缓冲以及箝位、谐振旁路以及抑制电源电磁的干扰等等作用。

当薄膜电容器用作旁路时,它主要就是起着降低直流母线的阻抗以及吸收来自负载的纹波电流,从而起到有效地抑制直流母线电压在因负载突变而出现的波动。

当该装置用于谐振式变换器时,它就能够起到与电感一起实现谐振的功能。

薄膜电容器应用时的注意事项

首先就是要注意仔细观察工作电压的状态,在工作电压非常不稳定时,就先不要使用薄膜电容器。

之后再看电压的变化速度,速度比较稳定是即可使用。

要满足流过电容器的有效值电流和峰值电流。

薄膜电容特性(薄膜电容不可不要的原因)

薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是- -种性能优秀的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广) ,而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份, 必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。

其结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯等。涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 薄膜电容

更多新闻