来源:网络整理
时间:2019-07-22
金属薄膜电容特点
首先,铝电解电容器额定电压较低(通常≤450V),要获得更高的耐压等级,通常需要串联使用,在串联过程中必须考虑均压问题。薄膜电容器单体电压可达20kV,在中高压变频应用中无需考虑串联问题,当然均压等连接问题以及相应的成本、人力就无需考虑。
其次,金属薄膜电容器耐纹波电流能力可以达到同等容量铝电解电容器额定纹波电流的十倍到几十倍,铝电解电容器为了达到更高的耐电流能力,通常采用更大的容量来满足要求,而更大容量是对成本和安装空间的一种不必要的浪费。
再者,薄膜电容的ESR通常很低,一般在1mΩ以下,寄生电感也非常低,仅为几十个nH。这些都是铝电解电容所无法企及的。极低的ESR使开关管上的电压应力大大减小,有利于开关管工作的可靠性和稳定性。
此外,铝电解电容由于无法控制铝极板氧化面积,导致在容量误差方面无法精确控制,一般误差在20%左右以内,而金属薄膜电容器可以通过直接控制卷绕的金属薄膜极板面积达到对容量公差的精确控制,如果客户有需要,公差可以控制在1%以内。目前,常规产品一般采用5%和10%的制造公差。另外,铝电解电容器的损耗很大,其中无功损耗可以占到总无功容量的20%,而且铝电解电容会随着频率的增大而增大,频率超过1000HZ后损耗变化率逐渐增大,有功损耗增大则发热量增大,这也是在中、高频大功率环境下采用铝电解直流支撑电容器发热量大、故障率高、寿命短的原因,一般额定工况下预期寿命小于5000小时,铝电解电容的损坏常常导致整台设备无法继续运转。在高压变频器整个寿命期间,薄膜电容器可以做到免维护,大大节约终端客户的维护成本和人力。
金属薄膜电容优点
金属化聚酯膜卷绕,无感式结构
环氧树脂包封,CP线单向引出
自愈性能好,绝缘电阻高,电容量稳定
适用于直流和脉动电路,广泛应用于各种电子电器电工设备的滤波、隔直、旁路、耦合和降噪等场合
金属薄膜电容优势对比
有机介质电容又称金属膜电容,是以纸介(MP),金属介,聚酯(Mylar又称涤纶),聚苯乙烯(MKS),聚丙烯(MKP)聚碳酸酯(MKC)和聚对苯二甲酸酯(MKT)等为主的几种电容。其中纸介、聚酯、聚丙烯三种电容中各自又分有、无金属化介质两种。一般而言,金属化介质的电容- -旦介质被击穿时,击穿处产生的电弧会使金属膜融化蒸发,使短路消灭,可以自动恢复正常工作而具有自愈功能。这种金属膜电容的性能很好,一 般使用在电源_上的。
金属膜电容中的金属化聚酯电容( Mlylar)和金属化聚丙烯电容( MKP)这两种金属膜电容可以消除卷绕带来的电感,制成性能更好的无感电容,这种要选择电容上标称X 2的电容,绕制工艺特殊,无感电容所以它也是金属膜电容的一种。(插入 集合图,集合图在页面位置为居中)
无机电容以云母、瓷介、独石、玻璃釉等几种电容为主。电解电容器以铝电解电容为代表,具有体积小容量大的特点,可以做到几十微法到两、三万微法,但它的阻抗频率特性较差,温度特性也不好,绝缘电阻低,漏电流大,长时间不使用会变质失效。
由于电解质的导电性不太好,电阻较大,损耗也较大,分布电容和误差也不是很小,种种原因让电解电容性能远不及金属膜膜电容,它只适合用在电源滤波上和电源退偶上使用,不宜用在音频耦合电路
金属薄膜电容缺点及解决方案
将双面金属化聚丙烯膜和非金属化聚丙烯膜进行卷取或者叠层所组成的电容被称之为金属化膜电容器。从原理上分析,金属化薄膜电容器应不存在短路失效的模式,而金属箔式 电容器会出现很多短路失效的现象。金属化薄膜电容器虽有上述巨大的优点,但与金属箔式电容相比,也是有一定缺点的。
一是容量稳定性不如箔式电容器,这是由于金属化电容在长期工作条件易 出现容量丢失以及自愈后均可导致容量减小,因此如在对容量稳定度要求很高 的振荡电路使用,应选用金属箔式电容更好。
另一主要缺点为耐受大电流能力较差,这是由于金属化膜层比金属箔要薄 很多,承载大电流能力较弱。为改善金属化薄膜电容器这一缺点,目前在制造 工艺上已有改进的大电流金属化薄膜电容产品。
想要改善金属化薄膜电容器的不足之处,那么可以采用双面金属化薄膜做电极;或者是增加金属化镀层的厚度;以及端面金属焊接工艺改良,降低接触电阻。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)