• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

色环电阻该如何快速计算

来源:网络整理
时间:2019-06-28

分享至:

五色环电阻怎样读:

条色环:阻值的位数字;

第二条色环:阻值的第二位数字;

第三条色环:阻值的第三位数字;

第四条色环:阻值乘数的10的幂数;

第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)

有些五色环电阻两头金属帽上都有色环,远离相对集中的四道色环的那道色环表示误差,是第五条色环,与之对应的另一头金属帽上的是道色环,读数时从它读起,之后的第二道、第三道色环是次高位、次次高位,第四道环表示10的多少次方。四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高。

普通电阻标有3个数字,前两个是有效数字,后一个是乘方,例如:152表示15*10的平方=1500欧姆

精密电阻标有4个数字,前三个是有效数字,后一个是乘方,例如:1502表示150*10的平方=15000欧姆

普通电阻与精密电阻的色环读法相同,只是普通电阻只有前两位是数字,而精密电阻前三位都是数字,第四环倍率,第五环误差,所以精密电阻又叫五色环电阻。

色环电阻分为四色环和五色环,先说四色环。顾名思义,就是用四条有颜色的环代表阻值大小。每种颜色代表不同的数字,如下:

黑0

棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8

白9

金、银表示误差

各色环表示意义如下:

条色环:阻值的位数字;

第二条色环:阻值的第二位数字;

第三条色环:10的幂数;

第四条色环:误差表示。

还有精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:

条色环:阻值的位数字;

第二条色环:阻值的第二位数字;

第三条色环:阻值的第三未数字;

第四条色环:阻值乘数的10的幂数;

第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)

色环电阻速算法:

为了使广大的初学者能够迅速地算出色环电阻的阻值,笔者根据实践经验总结出速算色环电阻的“顺口溜”献给广大的初学者。

现在常用的色环电阻多为四环电阻,也有少数是五环电阻,而且五环电阻属于精密电阻,误差很小。两种 色环电阻的表示方法见图1,举例说明见图2,其包环含义见附表。

以下是以四环电阻为例的速算“顺口溜”,但也同样适用于五环电阻值的计算。

色环电阻是四环,橙为十千黄百千,

一环二环数相连,绿色环为兆欧级,

棕1红2橙是3,蓝紫灰白依次排。

黄4绿5蓝为6,阻值误差百分算,

紫7灰8白是9,差多差少看四环。

黑是0来不用算,紫点1来蓝点2,

阻值范围三环定,绿点5来记心间。

几点几欧金银环,棕l红2金是5,

黑十棕百红为千,无色20银减半。

“顺口溜”中“一环二环数相连”表示两个数为连写,如一环为棕色,二环为红色,即写为12。“黑是0来不用算”表示数值色环如果为黑环可直接写成0,如绿、黑环直接写为50。“阻值范围三环定,几点几欧金银环”指的是该电阻的阻值大小由三环决定,并且第三环是金、银环的,说明该电阻的阻值范围在几点几欧内,如绿、棕、金环为5.1Q,而绿、棕、银则为0.51Ω。“黑十棕百红为千”是指电阻第三环为黑环时,该电阻的阻值在几十欧以内,棕色环时其阻值在几百欧以内,红色环时阻值在几千欧以内。如橙、橙、黑为33Ω;橙、橙、棕为330Ω,;而橙、橙、红则为3300Ω,以此类推。“阻值误差百分算,差多差少看四环”是指色环电阻的误差是用百分数来计算的,其误差多少要看第四环的颜色来确定。如颜色为金色,则该电阻的误差是±5%,无色环为±20%,银色环的则为±10%。上述三种误差适用于四环电阻,而五环电阻的误差是看第五道环,其中紫环的误差为±0.1%,蓝环误差为±0.2%。绿环误差为±0.5%,棕环误差为±1%,红环误差为±2%。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻