来源:网络整理
时间:2019-06-27
热敏电阻
热敏电阻分为负温度系数( NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻两种。
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
但需要注意的是: 热敏电阻在进出口环节不属于税目85.41项下的半导体器件。
先在室内环境测试其阻值,然后把手捏着产品测试,看其阻值是否变小,如果变化说明正常,反之不正常。
注:测试时要精确测量要用专门的仪器。
检测热敏电阻的好坏可以用加热法,如图1所示。用万用表电阻档两根表笔接热敏电阻的两根引线,然后用烧热的电烙铁(20W的就可以)给热敏电阻加热(靠近热敏电阻)。对于PTC型热敏电阻,随着温度升高,阻值应增加;对于NTC型热敏电阻,随着温度升高,阻值应下降。如果给热敏电阻加热,其阻值不变化,说明热敏电阻已损坏。
图1 用加热法检测热敏电阻好坏
利用万用表测电阻对于工程师来说,是一种非常基础的工作,也同样是新人工程师需要扎实掌握的。在今天的万用表测电阻知识分享中,我们将会为新人工程师们分享万用表测电阻技术中的一个基础知识,那就是如何利用万用表来测试热敏电阻元件的好坏。下面就让我们一起来看看吧。
正温度系数热敏电阻(PTC)的检测
检测时,用万用表R&TImes;1挡,具体可分两步操作:
1.常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
2.加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测 其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接 接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
负温度系数热敏电阻(NTC)的检测
1.测量标称电阻值Rt:用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可 直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量 Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。B测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
2.估测温度系数αt:先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)