• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

绝缘电阻表价格是多少

来源:网络整理
时间:2019-06-24

分享至:

现在的电子产品越来越多了,都是要使用到点,大家都知道人类可以承受的电流是很低的,如果平时的出现电器漏电这种情况,我们又会十分的担心。有时候自己维修电器的时候,会使用到绝缘电阻表来测试那些数值。学生时期上物理课程的时候也会有实操到用电阻表来测试电阻这些东西。下面,就让我们来看一个绝缘电阻表的价格是怎么子的吧。首先我们了解一下绝缘电阻表。

绝缘电阻表简介:

用来测量电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。又叫做绝缘电阻测试仪。

电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。

我们测定产品的绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金 属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加一直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个低的绝缘电阻值。有的标准规定 每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ等。在家用电器产品标准中,通常只规定热态绝缘电阻,而不规定常态条件下的绝缘电阻值,常态条件下的绝缘电阻值由企 业标准中自行制定。

如果常态绝缘电阻值低,说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低,可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损 伤所致。在使用电器时,由于突然上电或切断电源或其它缘故,电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,造成对人身的安全或威胁。

绝缘电阻表分类:

1.按结构原理分:

(1) 手摇式兆欧表:测试电压有100V~2500V,量程上限达2500MΩ,应用广泛。但操 作费力,测量准确度低(受手摇速度、刻度非线性、倾斜角度影响),输出电流小,抗反击能力弱,不适合变压器等大型设备的测量。但因其价格低廉,不仅未被取代,仍有一定市场。

(2) 数字式绝缘电阻表:测量电路中有了数字集成电路以后,手摇式兆欧表被数字 式绝缘电阻表取代。单片机的发展使得数字式兆欧表又更加智能化,计时、计算、储存一并完成。测试电压在5000V以上有了10000V,甚至15000V,可直接读取吸收比和极化指数,测量上限达到100TΩ以上,有自放电回路,抗反击能力强,在电力系统得到广泛应用。

绝缘电阻标价格:

胜利原装 数显绝缘电阻测试仪VC60B+ 数字兆欧表 绝缘测试仪 价格:¥188.00

多一 绝缘电阻测试仪 数字兆欧表DY30-2 500/1000/2500V绝缘摇表价格:¥288.00

日本共立 3121A高压绝缘电阻测试仪 3121A兆欧表 2500V 价格:¥2848.00

兆欧表绝缘电阻摇表ZC11D-5 2500v/10000M 价格:¥290.00

经过上面,相信大家已经对绝缘电阻表有了一定的了解了,也从上面得知,其实绝缘电阻表的价格也是有高有低的,有家庭 小户型 的,也要高压的。高压绝缘电阻表的价格比较高。这个我们普通人很少回到的,我们接触的多数是比较低压的,就如我们去手机维修中心,总会看到他们桌子上会有一台绝缘电阻表以及其他乱七八糟的东西,那些东西太专业了,小编也看不懂。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 绝缘电阻表

更多新闻