来源:网络整理
时间:2019-06-19
电阻的介绍
电阻(resistance),在日常生活中我们经常称其为R,单位为欧姆,如果要给电阻下定义的话便为导体对电流的阻碍作用的大小,电阻是一种限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们便说其电阻大,反之,称其电阻小。但是电阻并不会因为导体上没有电流通过而消失,电阻是一个导体的固有属性,即便导体上没有电流流过,其电阻也是存在的
上拉电阻是如何起到限流作用的?
上拉电阻一般在门电路中使用,当门电路输出高电平时,输出点对地是处于“断开”状态(晶闸管处于截止状态),由于上拉电子的作用,输出点呈高电平。当门电路输出低电平时,输出点对地是处于“接通”状态,这时,晶闸管处于饱和导通状态,与晶闸管相串联的上拉电阻起到限流作用,输出点呈低电平。
单片机的IO口其实就是门电路的输入输出口,原理是相同的。
电阻在电路中如何起到限流的作用
既然串联电路中电流处处相等,那么问:电阻在电路中如何起到限流的作用,这个问题问的好。那么,说服你,好的办法,就是实验,书面上可能是我说不清楚,或者说了你明白不了;这样吧,欧姆定律知道不,电压一定时,电路的电阻跟电流是否成反比,电阻大电流小,电阻小电流大。那么,电阻是否起到限流的作用了呢
限流电阻如何在上电浪涌中发挥作用
在电路设计过程中,不可控的浪涌电流出现对于电路的损害极大,因此设计者们想尽各种办法来对浪涌电流进行抑制。在众多浪涌电流的抑制中,限流电阻中的上电浪涌抑制出现的频率较多,因此关于其的相关问题也不在少数。
带有限流电阻的上电浪涌电流抑制模块
将功率电子开关(可以是MOSFET或SCR )与控制电路封装在一个相对很小的模块(如400W以下为25mmx20mmx11mm )中,引出3~4个引脚,外接电路如图1(a )所示。整流器上电后初一段时间,外接限流电阻抑制上电浪涌电流,上电浪涌电流结束后,模块导通将限流电阻短路,这样的上电过程的输入电流波形如图6 (b )所示。很显然上电浪涌电流峰值被有效抑制,这种上电浪涌电流抑制模块需外接一限流电阻,用起来很不方便,如何将外接电阻省掉将是电源设计者所希望的。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)