• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

色环电阻各个颜色代表什么意思

来源:网络整理
时间:2019-06-14

分享至:

一、色环电阻的概念

色环电阻,是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。

色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但由于色环电阻比较大,不适合现代高度集成的性能要求。

二、色环电阻的分类方法

色环电阻是电子电路中常用的电子元件,采用色环来代表颜色和误差,可以保证电阻无论按什么方向安装都可以方便、清楚地看见色环。色环电阻的基本单位是:欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)。1000欧(Ω)=1千欧(KΩ),1000千欧(KΩ)=1兆欧(MΩ)。

色环电阻用色环来表示电阻的阻值和误差,普通的为四色环,高精密的用五色环表示,另外还有六色环表示的(此种产品只用于高科技产品且价格十分昂贵)。下表为色环电阻对照关系,其识别方法如下:

(1)四色环电阻四色环电阻就是指用四条色环表示阻值的电阻,从左向右数,如图所示。道色环表示阻值的一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值倍乘的数;第四道色环表示阻值允许的偏差(精度)。

例如一个电阻的环为红色(代表2)、第二环为紫色(代表7)、第三环为棕色(代表10倍)、第四环为金色(代表±5%),那么这个电阻的阻值应该是270Ω,阻值的误差范围为±5%。

(2)五色环电阻

五色环电阻就是指用五条色环表示阻值的电阻,从左向右数,如图所示。道色环表示阻值的一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值的第三位数字;第四道色环表示阻值的倍乘数;第五道色环表示误差范围。

例如以个五色环电阻,环为红(代表2)、第二环为红(代表2)、第三环为黑(代表0)、第四环为黑(代表1倍)、第五环为棕色(代表±1%),则其阻值为220Ω&TImes;1=220Ω,误差范围为±1%。

(3)六色环电阻

六色环电阻就是指用六色环表示阻值的电阻,如图所示,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。

三、色环电阻主要参数

1、标称阻值:标称在色环电阻上的电阻值称为标称值。单位:Ω、kΩ、MΩ。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的。不是所有阻值的色环电阻都存在。

全系列色环电阻阻值表

2、允许误差:色环电阻的实际阻值对于标称值的允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F、G、J、K…(常见的误差范围是:0.05[%],0.1[%],0.25[%],0.5[%],1[%],2[%],5[%],10[%]等)

3、额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变色环电阻性能的情况下,色环电阻上允许的消耗功率。常见的有1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W。

四、色环电阻各个颜色代表什么意思

种颜色代表不同的数字,如下:

色环电阻各个颜色代表什么意思_色环电阻怎么分前后

倒数第二环,表示零的个数。后一位,表示误差。

这个规律有一个巧记的口诀,类似彩虹七色,黑色是0,棕色是1,红橙黄绿蓝紫灰白对应2~9,金银对应5%或10%误差。

例如,红,黄,棕,金表示240欧。

色环电阻分四环和五环,通常用四环。

倒数第二环,可以是金色(代表&TImes;0.1)和银色的(代表&TImes;0.01),后一环误差可以是无色(±20%)的。

五环电阻为精密电阻,前三环为数值,后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代表误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。

五、色环电阻怎么分前后

色环电阻是应用于各种电子设备的多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:

技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的末一环。

技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在环和末一环中同时出现,使人很难识别谁是环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。

技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100&TImes;104Ω=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。电阻按材料分一般有:碳膜电阻、金属膜电阻、水泥电阻、线饶电阻等。一般的家庭电器使用碳膜电阻较多,因为它成本低廉。金属膜电阻精度要高些,使用在要求较高的设备上。水泥电阻和线饶电阻都是能够承受比较大功率的,线饶电阻的精度也比较高,常用在要求很高的测量仪器上。

云汉芯城被列入”全国供应链创新与应用试点企业“,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻