来源:网络整理
时间:2019-06-13
排阻的概念
排阻(NetworkResistor),即网络电阻器(Wire-woundResistor)。排阻是将若干个参数完全相同的电阻集中封装在一起,组合制成的。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出。所以如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1只引脚,一般来说,左边的那个是公共引脚。它在排阻上一般用一个色点标出来。排阻具有装配方便、安装密度高等优点,目前已大量应用在电视机、显示器、电脑主板、小家电中。排阻通常都有一个公共端,在封装表面用一个小白点表示。其颜色通常为黑色或黄色。
排阻内部结构
额定功率RatedPower
集成参数完全相同的数个单一电阻
内部结构InnerConstrucTIon
§1:表层树脂封装
§2:电阻体。由排阻的精度确定
§3:保护层。材料多为玻璃
§4:基片。材料多为陶瓷,少有云母
§5:电极
§6:管脚
排阻的电路结构
排阻的阻值读数
排阻引脚说明
1与a2与b3与c4与d之间的电阻都是10欧,与其它的管脚没有任何关系。就是一排电阻,做在了一个原件上。
有的还有一个公脚,就是为了方便使用,拿万用表量一下就会发现所有脚对公共脚的阻值均是标称值,除公共脚外其它任意两脚阻值是标称值的两倍,很明显任意两脚是通过公共脚串联的,应用在有很多上下拉电阻的场合特方便,比如并行通讯线上,还节省空间。
排阻一般用在哪里
排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便。
排阻的作用
1、集成若干单一电阻,内部方式可以串联,或者并联;简化PCB板设计、安装更加方便、保证SMT焊接质量、减小成套设备的体积
2、阻抗匹配Impedancematching
优点:阻抗匹配后对本级信号基本无影响
关系:阻抗是电阻与电抗在向量上的总和
负载阻抗与电源内阻的阻抗匹配
负载阻抗与传输线阻抗的阻抗匹配
负载阻抗和信源内阻的阻抗匹配
满足高频电路的阻抗匹配
3、匹配条件matchingterm
负载阻抗等于信源内阻,即辐角与模相等,在负载阻抗上可以得到无失真的电压传输
负载阻抗等于信源内阻的共轭值,它们的模相等且辐角之和为零。在负载阻抗上可以得到功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
排阻的识别
在三位数字中,从左至右的、第二位为有效数字,第三位表示前两位数字乘10的N次方(单位为Ω)。如果阻值中有小数点,则用“R”表示,并占一位有效数字。例如:标示为“103”的阻值为10&TImes;10^3=10kΩ;标示为“222”的阻值为22&TImes;10^2=2.2kΩ;标示为“105”的阻值为10&TImes;10^5=1MΩ。需要注意的是,要将这种标示法与一般的数字表示方法区别开来,如标示为220的电阻器阻值为22×10^0=22Ω,只有标志为221的电阻器阻值才为220Ω。
标示为“0”或“…000”的排阻阻值为0Ω,这种排阻实际上是跳线(短路线)。
一些精密排阻采用四位数字加一个字母的标示方法(或者只有四位数字)。前三位数字分别表示阻值的百位、十位、个位数字,第四位数字表示前面三个数字乘10的N次方,单位为欧姆;数字后面的个英文字母代表误差(G=2%、F=1%、D=0.25%、B=O.1%、A或W=0.05%、Q=0.02%、T=0.01%、V=0.005%)。如标示为“2341”的排阻的电阻为234×10=2340Ω。
排阻具有方向性,与色环电阻相比具有整齐、所占空间少的优势。
上拉排阻:上拉是相对下拉来说的。可以简单的理解上拉的作用是给信号线提供一个驱动电压,使之传输更稳定,传输距离更远~用来抵消线路中内阻对信号的损耗。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)