来源:网络整理
时间:2019-06-10
绝缘电阻表的选用
选择绝缘电阻表的电压等级应按电气设备电压等级选用。如果绝缘电阻表电压过高,可能会损坏被测设备的绝缘;如果电压过低,测量数据不能真实反映其绝缘情况。
一、 电压的选择
电压高的电力设备,对绝缘电阻值要求大一些,须使用电压高的兆欧表来测试;而电压低的电力设备,它内部所能承受的电压不高,为了设备安全,测量绝缘电阻时就不能用电压太高的兆欧表。在选用绝缘电阻表时,原则上必须保证绝缘电阻表的额定电压与被测对象的额定电压相适应。
应《电气设备试验标准》测量绝缘电阻时,采用绝缘电阻表的电压等级如下表:
二、 阻值范围的选择
由于各种电气设备、电力线路及装置的工作电压要求其耐压强度的数值相差很大,所以对其绝缘电阻值的测量范围要求大不相同。选择合适阻值的量程范围,能更好保证测量精度分析其绝缘情况。
三、 现场测量
高压设备经长期运行后,表面将积聚大量油污灰尘物,影响其绝缘强度。线圈绝缘材料在恶劣的运行环境下,受温度作用会导致绝缘材料的老化开裂线圈受潮。为了保障电力长期安全运行,定期测量绝缘电阻是很必要的
下面以DMG2672高压数字绝缘电阻表演示如何测量
1.接线方法如上图所示
2.开启电源开关“ON/OFF”,选择所需电压等级
3.轻按一下高压“启停”键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时。
绝缘电阻表使用注意事项
1)在使用绝缘电阻表测量前,先对其进行一次开路和短路试验,以检查绝缘电阻表是否良好。将绝缘电阻表平稳放置,先使“L”和“E”两个端钮开路,摇动手摇发电机的手柄,使发电机转速达到额定转速,这时指针应指向标尺的“∞”位置(有的绝缘电阻表上有“∞”调节器,可调节使指针指在“∞”位置);然后再将“L”和“E”两个端钮短接,缓慢摇动手柄,指针应指在“0”位。
2)测量前,应切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用绝缘电阻表测试过的电气设备也要及时放电,以确保安全。
3)被测对象的表面应清洁、干燥,以减小测量误差。
4)绝缘电阻表与被测设备间的连接线应用单根绝缘导线分开连接。两根连接线不可缠绕在一起,也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起误差。
5)测量时,摇动手柄的速度由慢逐渐加快,并保持在120r/min左右的转速,测量1min左右,这时读数才是准确的结果。如果被测设备短路,指针指零,应立即停止摇动手柄,以防表内线圈发热而损坏仪表。
6)测量电解电容器的介质绝缘电阻时,应按电容器耐压的高低选用绝缘电阻表,注意电容器的正极接“L”,负极接“E”,不可接反,否则会使电容器击穿。
7)当绝缘电阻表没有停止转动和被测物没有放电前,不可用手触及被测物的测量部分,或进行拆除导线的工作。在测量大电容的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将“L”连接线断开,再降速松开手柄,以免被测设备向绝缘电阻表倒充电而损坏仪表。
8)测量前,还应掌握环境温度及相对湿度,以便进行绝缘分析,当湿度较大时,应接屏蔽线。
9)禁止在有雷电时或邻近高压设备的地方使用绝缘电阻表,以免发生危险。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)