来源:网络整理
时间:2019-06-05
钳形电流表简称钳形表。钳形表的工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。钳形表可在不断电的情况下测量电流,是专门测量交流大电流的电工仪器,当然现在已经有新产品可以测试交流以及直流的电流值。
钳形表实际上就是一个电流互感器,卡住的电线就相当于互感器一次线圈,当电线中有电流时,就会在表的铁芯中产生磁通,然后在表是二次线圈中感应出电流,这个电流就等于一次线圈中的电流(即电线中的电流)乘以一次线圈的匝数(实际上就是一根电线,所以是一匝)除以二次线圈的匝数,然后根据这个关系,就可以换算出一次(即电线)中的电流了。
一、钳形表怎么测电流
在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表,要选择对的测量档位。
而且在钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流,以防损坏仪表。
钳形表测电流步骤:
(1)在测量待测线路前,要将钳形表的数据调零,防止在后续测量中造成误差。
(2)在确定待测线路的电压后,选择合适的量程。
(3)按下钳形表侧面的扳手将钳口打开,将待测线路放置在钳口中央,将钳口闭合。
(4)得出数据。
(5)测量完毕,并将量程调节旋钮调节到量程处,防止下次使用时不慎过流。
二:钳形表怎么测电流?-----钳形电流表的使用方法
1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
6、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
7、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
8、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
三、钳形表测电流原理分析
钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。
钳型表的工作原理和变压器一样。 初级线圈就是穿过钳型铁芯的导线,相当于1匝的变压器的一次线圈,这是一个升压变压器。二次线圈和测量用的电流表构成二次回路。当导线有交流电流通过时,就是这一匝线圈产生了交变磁场,在二次回路中产生了感应电流,电流的大小和一次电流的比例,相当于一次和二次线圈的匝数的反比。钳型电流表用于测量大电流,如果电流不够大,可以将一次导线在通过钳型表增加圈数,同时将测得的电流数除以圈数。
钳形电流表的穿心式电流互感器的副边绕组缠绕在铁心上且与交流电流表相连,它的原边绕组即为穿过互感器中心的被测导线。旋钮实际上是一个量程选择开关,扳手的作用是开合穿心式互感器铁心的可动部分,以便使其钳入被测导线。
测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流,该电流通过电磁式电流表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。
通过铁心按钮将被测导线放入窗口后,要注意钳口的两个面有良好的吻合,不能让其它物体个在中间;钳形表的小量程是5A,当测量较小电流时显示误差会较大。这是可以将通电导线在钳形表上绕几周后再测,所得读数值除以圈数后便是所要求的结果。
钳形表怎么测电流?-----钳形表使用的注意事项
钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:
(1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
(2) 观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。
(3) 在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。
(4) 测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。
(5) 当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。
(6) 钳形电流表测量结束后把开关拔至程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)