来源:网络整理
时间:2019-04-22
直流电阻快速测试仪,是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量,而这类电桥的测量电流为毫安级,测量起来时间需要很长,而且精度也较低。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,从而开发了直流电阻快速测试仪。
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。
直流电阻快速测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组(12V),交直流两用,便于现场及野外测试。
性能特点
● 测试速度快:本仪器输出充电电流可达2A,测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统仪器单、双臂电桥快几百倍。
● 准确度高:本仪器除了采用先进的四端子测量法外,而且还采用先进的恒流电源技术,使得对感性负载充电电流保持在一个相对的稳定值,抗感能力稳定,抗干扰能力强,进而保证了测量准确度。并且采用国外进口优质元器件,测量结果准确度高,重复性好。
● 测量范围广:电阻测量范围为1μΩ~2KΩ,量程广。
● 交直流两用:本仪器内附可充电电池组,交直流供电,便携式设计,使用、携带方便。
工作原理
直流电阻快速测试仪内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时,恒流从I+、I-端向被试品馈入恒流,该电流在被测体上产生相应的电压值,这一电压值在V+、V-端取回本机,经放大后,直接用四位半LCD数字显示被试品的电阻值。
使用方法
电源
直流电阻快速测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。
A、直流电源测试:
闭合电源开关,电源指示灯亮,按下“启停”键,即可选择相应电阻档位开关进行测试。测试完毕后,按下“启停”键,“放电”指示灯亮(若被试品储存电量较小,则“放电”指示灯不亮),放电后,“放电”指示灯熄灭,再转换测试夹,进行再次测试。
B、交流电源测试:
接上交流AC220V电源,相应指示灯(“充电”指示灯或者“充满”指示灯)亮,闭合电源开关,电源指示灯亮,按下启停键,即可选择相应电阻档位开关进行测试。测试完毕,按下“启停”键,“放电”指示灯亮,放电后,“放电”指示灯熄灭,再转换测试夹,进行再次测试。
C、充电:
接上交流AC220V电源,此时“充电”指示灯亮,表示正在对仪器内的充电电池进行充电工作。若仪器内的可充电电池电量较足,则“充满”指示灯亮。仪器在使用交流电源测试的同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)
测试线的联接方法
将仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品按图1的方法联接好。这种联接法,可消除接触电阻以及联线电阻对测量的影响。
图二 接线图
在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。
测量
按图二接好测试线后,闭合电源开关,电源指示灯亮,按下“启停”键,此时表头显示“E0000”。根据被测值的大小选定电阻档位量程,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值,读值时请注意所选量程上的单位(mΩ/Ω/kΩ)。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈好将其短路,以免电磁干扰。
放电
测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。
注意事项
1. 仪器在使用完直流电源测试后,应及时对机内的电池进行充电维护。
2.在直流测试过程中,发现欠压指示灯亮,应停止使用直流电源,改用交流电源测试。
3.仪器长期不用时,应定期对仪器内的电池组进行充电维护,一般充电14小时左右,直至“充满”指示灯亮为止。
4.本仪器应避免受潮、跌落、暴晒等。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)