来源:网络整理
时间:2019-04-22
压敏电阻的特性是随着电压大小改变电阻大小,一般起到保护电路的作用。今天要跟大家说的是vdr压敏电阻,vdr压敏电阻的工作原理是什么?主要应用于哪些领域。下面小编为大家简单解析。
一、vdr压敏电阻
“压敏电阻”是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor”。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的“氧化锌”(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。 在中国台湾,压敏电阻器称为“突波吸收器”,有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。压敏电阻器简称VDR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。
二、vdr压敏电阻的作用
压敏电阻的优势是当出现压敏电阻本身的阀值大于外部给予它的电压时,电路中的电流流动值很小,它本身的阀 门 就会相当于一个不能工作的阀门,当电压增大时,电路中的电阻值减小,电流从而增加,终减小了电压对电路的影响程度。通过这个作用,我们可以保护压敏电阻中的电路,防止电路受到电压的影响,使电压的值不会变化太大。
三、vdr压敏电阻选用时的注意事项:
1.不管电压发生怎样的变化它的波动值也不能够超过压敏电阻的允许值,如果连续工作的电压超过允许值就会使压敏电阻的使用时间减少。
2.当压敏电阻连接在电源线和大地之间的时候,可能会因为某些原因例如没有良好的接地会使电源线和大地中间的电压增加,我们使用的压敏电阻设备必须使用比电源线和大地之间的电压更高的电压。
3.压敏电阻在工作过程中吸收的电流尽量小于产品的通流量。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)