来源:网络整理
时间:2019-03-11
如何利用万用表测量电容。下图是万用表的电容挡,即标有“F”的位置。万用表测量电容时只需使万用表工作在电容挡,把万用表的两个表笔分别接在待测电容的两端,显示屏上将会显示测得的容量。
当万用表工作在200μF、20μF和2μF 3 个电容挡位时,万用表读数的单位是μF;当工作在200nF和20nF两个电容挡位时,读数的单位是nF。从图3-28 中可以看出,万用表上电容挡只有μF、nF两种单位,这说明电容的单位“F”是一个很大的单位。
10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性地检查其是否有漏电、内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表测电阻区域的10kΩ挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
有的万用表没有电容挡,但是我们可以利用电流挡(电阻挡)进行电容的极性测试。如果极性电容的正、负引线标志不清时,可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大)、反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小,然后把此电容器的正、负引线短接一下,将红、黑表笔对调后再测漏电电流(电阻值)。以漏电流小(电阻值大)为标准进行判断,与黑表笔接触的那根引线是有极性电容器的正端。
这种方法对本身漏电流小的极性电容,则比较难以区别其极性。我们知道电容电流特性是“隔直传交”,因此用万用表电阻挡测量时,好的电容的阻值是无穷大的,而损坏的电容阻值却为零。因为万用表使用的是直流电源,而电容是阻碍直流电源的。不过前提是要看好电源电压,以免将电容击穿。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)