来源:电工学习网
时间:2019-02-26
三极管的管型(PNP型三极管还是NPN型三极管)以及三极管引脚的判别是电子初学者的一项基本功。
有人总结了四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴”。
我们来逐句进行解释分析。
一、三颠倒,找基极
我们知道,三极管内部有两个PN结,三极管是PNP型还是NPN型的区别就是两个PN结的连接方式不同。
如下图所示是三极管及等效电路。
测量三极管是要使用万用表的欧姆档,档位的选择可以是Rx100档位,也可以是Rx1k档位。
我们知道,万用表在欧姆档时红表笔在万用表内接的是电池的负极,黑表笔连接着表内电池的正极。
(下面的测量都是基于三极管没有损坏的情况下测试的,如果三极管已损坏,下面的测试方法就不合适了。)
在我们不知道被测三极管是什么类型的时候(PNP型还是NPN型),这个时候一般也不会知道各管脚是什么电极。测试的步是先找出来这个三极管的基极。我们先任取三极管三个引脚中的两个(例如取1脚和2脚),用万用表两只表笔测量一下这两脚之间的电阻(正向电阻),然后将表笔翻转再测量一下两脚之间的电阻(反向电阻);接下来一次次测量1脚、3脚之间的正、反向电阻,以及2、3脚之间的正、反向电阻。比较这三次测量出来的正、反向电阻,一定有两次的测量结果接近:即两次测量的正向电阻接近、负向电阻也接近;那么剩下的一次必然是正、反向电阻都较大,于是,可以得出结论,正、反向电阻都偏大的那一次,未测量的哪个引脚就是这只三极管的基极。
二、PN结,定管型
找出这只三极管的基极引脚之后,就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定该只三极管是PNP型还是NPN型。
将万用表的黑表笔连接到该只三极管的基极,红表笔连接到另外两个电极中的任何一个,如果表头指针偏转角度很大,则说明这只三极管是NPN型三极管,如果表头指针偏转角度很小,说明这只三极管为PNP型三极管。
三、顺箭头,偏转大
从上面两个步骤我们已经找出了这只三极管的基极,以及这只三极管是那种类型的三极管,接下来就要判断哪个引脚是集电极,哪个引脚是发射极了。
这时我们可以用测试穿透电流的方法来确定集电极和发射极。
1、对于NPN型三极管,用万用表的黑表笔、红表笔颠倒测量两个电极之间的正、反向电阻,虽然两次测量中万用表偏转角度都很小,但仔细观察,总能判别出那一次的偏转稍大,那一次的偏转稍小,偏转角度稍大的电流流向是:黑表笔-集电极-基极-发射极-红表笔,电流流向正好与三极管电路符号中的箭头方向一致(这就是我们这一步骤的口诀“顺箭头”。由此可以判断,此时黑表笔接的是集电极,红表笔接的是发射极。
2、对于PNP型三极管,道理类似。
四、测不准,动嘴巴
如果在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,由于颠倒前后两次测量指针偏转角度都很小,实在难以区分,就要“动嘴巴”了,具体方法是,在“顺箭头,偏转大”的判别方法的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部位,用嘴巴含住基极,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分出来集电极和发射极,其中原理是由于人体起到直流偏置电阻的作用,湿测量效果更加明显。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)