• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

绕线电阻的特性及优缺点有哪些

来源:网络整理
时间:2019-02-21

分享至:

绕线电阻是由锰铜线和康铜线制成的,那么绕线电阻的特性是什么呢?绕线电阻的优缺点有哪些呢?主要应用在哪些方面呢?下面云汉芯城给大家介绍一下相关的内容。

绕线电阻

绕线电阻是用镍铬线或锰铜线、康铜线绕在瓷管上制成的,分固定式和可调式两种。

特性

1.不燃性绕线涂装电阻器 2.耐高压冲击

3.散热快

4.短时间过负载性能好

5.低杂音

6.阻值经年无变化

7.误差范围:±5%, ±2%, ±1%

8.功率范围:1/2W ~ 10W

优缺点

绕线电阻器的优点:阻值精度极高,工作时噪声小、稳定可靠,温度系数小,能承受高温,在环境温度170℃下仍能正常工作。

绕线电阻器的缺点:体积大、阻值较低,大多在100KΩ以下。另外,由于结构上的原因,其分布电容和电感系数都比较大,不能在高频电路中使用。

应用

绕线电阻器主要用来在低频交流电路中发挥降压、分流、负载、反馈、转能、匹配等作用,或在电源电路中起到吸收器和分压器的作用,也可用作震荡回路和变压器内衰减调整及脉冲形成电路中的分流器。此外,也可用于整流器中滤波级电容器的放电和消火花。同时可广泛应用于家电、医疗设备、汽车行业、铁路、航空、军用设备仪器等领域。

手机充电器为什么要用绕线电阻

线绕电阻数值精确,从理论上说,除非是做充电器输出电压基准外,一般的充电器都不用线绕电阻,手机充电器电路为SMPS开关电源电路,高电压端信号产生电路的要求很高,不可能采用线绕电阻,否则会导致自激,而影响震荡频率,从而使输出波动较大,只有低电压端的采样基准电路可能会用线绕电阻……一个手机充电器电路不是什么高精度电器,不需要把PCB板的容抗和感抗计算进去,而且,开关电源本身波动就很大,一个线绕电阻的滤波作用是微乎其微的。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

更多新闻