来源:网络整理
时间:2018-12-04
电阻是描述导体导电性能的物理量,用R表示。电阻由导体两端的电压U与通过导体的电流I的比值来定义,即R=U/I。所以,当导体两端的电压一定时,电阻愈大,通过的电流就愈小; 反之,电阻愈小,通过的电流就愈大。因此,电阻的大小可以用来衡量导体对电流阻碍作用的强弱,即导电性能的好坏。电阻的量值与导体的材料、形状、体积以及周围环境等因素有关。
电阻器的故障测量方法:
(1)数字万用表的测量方法(以DT9208型为例)
测量电阻器的阻值时,应将数字万用表拨到适当的量程,如待侧量电阻器的阻值为3 kΩ,则应将万用表量程拨到20 k挡即可。两支表笔分别接触到需要侧量的电阻器两端,如图1-30所示。此时电阻器的阻值就被以数字的方式显示出来。
为了提高侧量的精度,注意不要把两只手同时握住电阻器和表笔两端,如图1-31所示。因为这样等于在被侧电阻器上并联上了一个人体电阻器。这在侧量大阻值的电阻器时影响比较明显,使侧量的电阻值变小。
(2)指针万用表的测量方法
侧量电阻器的阻值时,应将指针万用表拨到待侧电阻器的适当量程,如图所示,把两支表笔相碰短路旋转调零电位器,使万用表的指针调准到“Ω”标度线的零点上,将表笔分别接触到待测电阻器的两端,这时“Ω”标度线上所指的读数,就是该电阻器的阻值。
电阻器的故障检修方法:
(1)如电阻体断裂、被烧焦或者引线断掉,则可通过外表观察即能做出判断。断裂的电阻器,应当更换。
被烧焦的电阻器,即使复侧时,阻值也尚未发现变化,此时也应换掉。因为电阻器被烧焦后,噪声系数将增加,易产生杂音。被烧焦的电阻器通电后,电阻值也不稳定。
引线折断可将断头处或帽盖上的保护漆刮去,重新焊出新的引线,焊接时操作要快,以免电阻器过度受热使阻值发生变化。
(2)对内部不通或阻值发生变化的电阻器,仅靠外表观察是无法做出判断的,应用万用表来侧量核对。一般阻值发生变化的电阻器,不要勉强使用。‘
(3)引线将断未断的电阻器,易造成杂音、接触不良等故体。检查时,用手轻轻摇动引线,可能发现松动现象。在用万用表侧量时,也可能发现万用表表针所指的阻值不稳。这类电阻器被找出后,应重新焊接。
《电阻器的故障测量及检修方法》是云汉芯城小编搜集网络资料整理而成,云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!
(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)