处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

凌力尔特电源管理器LTC4156+适用于电池备份系统

凌力尔特电源管理器LTC4156+适用于电池备份系统
来源:华强电子网 时间:2012-03-16

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 今天宣布推出大功率、I2C 控制和高效率的电源通路 (PowerPath™) 管理器、理想二极管控制器及磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池充电器 LTC4156,该电源管理器主要在高功率密度的便携式系统和电池备份系统等方面进行应用。该器件适用于单节电池设备,该 IC 能够在15W的功率范围内进行传输,并且能够降低功耗以及减少热量损失。LTC4156 的开关电源通路拓扑结构可无缝地管理从两个输入源 (例如:一个墙上适配器和 USB 端口) 至器件的可再充 LiFePO4 电池的功率输送,并在输入功率有限时优先向系统负载供电。

LTC4156允许输出负载电流超过输入电源吸取的电流,从而能限度地利用可用功率给电池充电,引文LTC4156 具备高效节能的作用,而不会超出输入电源供电规范的要求。例如,当从一个 5V/2A 交流适配器供电时,该 IC 的开关稳压器高效地将可用 10W的 90% 以上之功率传送出去,从而可提供高达 2.4A 的充电电流,并实现较快的充电速度。与普通开关电池充电器不同,LTC4156 的特点是即时接通工作,以确保即使电池已深度放电,一插上电源插头时就有系统电源。该器件支持 USB OTG (On-The-Go),因此无需任何额外组件,就可以反过来向 USB 端口提供一个 5V 电源。

通过一个简单的两线 I2C 端口,可在电路板上调整很多系统控制参数,包括充电电流、输入电流 (包括 USB 2.0 和 3.0 兼容设置) 和浮置电压 (3.45V、3.55V、3.60V 和3.80V)。该通信总线也允许 LTC4156 提供状态信息,例如电池温度、输入电源状态、充电器状态和故障状态信息。

LTC4156 的自主型全功能单节 LiFePO4 电池充电器能够提供高达 3.5A 的充电电流和 15 种充电电流设定值。该充电器具备自动再充电、失效电池检测、可编程安全定时器、热敏电阻适宜温度充电、可编程充电结束指示 / 终止、以及可编程中断发生等功能。

LTC4156 的双路输入、优先级多路复用过压保护 (OVP) 电路可避免因意外施加高电压而造成的任何损坏。其理想二极管控制器可确保始终能够向 VOUT 提供足够的功率,即使在输入功率不足或缺失的情况下也不例外。为限度地减少当器件连接至一个暂停模式 USB 端口时的漏电流,由一个布设在 VBUS 与 VOUT 之间的 LDO 给应用提供可容许的暂停模式 USB 电流。为了消除从制造到销售过程中的电池消耗,一种“装运及贮存”特性可将已经很低的电池待机电流减小至接近于零。LTC4156 为 LTC4155 提供了补充,后者拥有针对锂离子 / 锂聚合物电池供电型系统的相同特性集。