处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

技术牛人DIY:让三星GALAXY S3享受无线充电 2013-03-08

【导读】虽然三星Galaxy S3可以支持无线充电功能,但是三星官方似乎忘记了这一承诺,支持无线充电的三星Galaxy S3后盖迟迟不肯上市。不过现在不用遗憾了,技术“牛人”教你十分钟搞定,让你的三星GALAXY S3享受无线...

标签: IC搜索 元器件搜索 国外IC搜索 国外IC采购 芯片搜索

新能源汽车技术不成熟 发展面临多项难题 2013-03-08

针对日前备受关注的新能源汽车发展,工信部副部长苏波昨日在接受记者采访时表示,新能源汽车产业化还存在技术不够成熟、充电设施待完善、价格较高三大难题,要实现2015年50万辆目标有一定难度,需要强有力的措施推动...

标签: ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

爱特梅尔发布支持相差技术的超低功率收发器 2013-03-08

【导读】爱特梅尔推出的AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4无线电收发器能支持两个无线电设备之间的距离测量,实现了无线网络内的物体追踪,用于工业和消费应用。 微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(At...

标签: ICKEY ICKEY代购网 小批量芯片 小批量芯片代购 芯片代购

Silicon Labs无线收发器助力中国智能电表市场发展 2013-03-08

OFweek 电子工程 网讯 模拟与混合信号IC厂商 Silicon Labs (芯科实验室有限公司)于2013年3月1日在深圳举办新品发布会,针对中国快速增长的 智能电表 市场推出高性能、超低功耗 无线...

标签: ICkey芯片交易网 ICkey芯片代购网 Si4488 Silicon Labs 元器件搜索平台 元器件芯片代购网 无线收发器 智能电表 芯片采购网

工信部:手机芯片多核化趋势将放缓 2013-03-08

工信部电信研究院近日发布的《2013移动互联网白皮书》显示,2012年产业芯片多以多核芯片为卖点,但多核芯片与操作系统和上层应用软件存在协同发展关系,过度追逐芯片 多核化 并无实效意义。报告同时指出,未来1~...

标签: 元器件芯片代购网 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 多核化 手机芯片 电子芯片采购 芯片采购网

2012年集成电路市场增速下滑4.2% 2013-03-08

总体来看,2012年全球半导体市场再现负增长,市场规模跌回近2900亿美元,市场增速下滑3.2%,其中集成电路市场规模超过2300亿美元,市场增速进一步下滑4.2%。 中商情报网监测数据显示:2012年12月份,我国生产集成电...

标签: 元器件芯片代购网 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 电子芯片采购 芯片采购网

汽车传感器应用现状及发展趋势全分析 2013-03-08

随着传统机械系统逐渐被电子控制系统所代替,目前,普通汽车上大约装有几十到近百只传感器,豪华轿车上则更多,这些传感器主要分布在发动机控制系统、底盘控制系统和车身控制系统中。传感器优劣也直接影响到系统性能...

标签: Avnet采购 元器件采购 元器件采购平台 压力传感 搜索平台 热敏电阻 采购平台

大陆IC设计 台湾上门找人 2013-03-07

大陆「十二五」规划在2015年达到IC自给率30%目标,并在2020年达到至少一家进入全球前十大IC设计厂排名。 由于大陆近5年的政策方向,是以扶植本土IC业者逐步取代台湾业者在大陆价值链的地位与角色为主,并在...

标签: IC搜索 元器件搜索 国内代购 国内采购 大陆IC设计 芯片搜索

Android将占据今年智能机应用下载份额58% 2013-03-07

  随着智能手机领域的发展,越来越多的人使用智能手机。据了解,我国的Android用户数量已经相当庞大了,虽然之前很多朋友喜欢诺基亚的塞班系统,但随着诺基亚转头Windows Phone,这使很多用户也开始尝试Android平台...

标签: ICKEY ICKEY代购网 IC代购 小批量芯片代购 芯片代购

针对EBS应用,飞思卡尔推高性能四核32位MCU 2013-03-07

主流汽车的电子制动系统(EBS)正朝着更可靠、响应更灵敏且更经济。为支持新一代EBS和底盘控制系统,飞思卡尔半导体和Continental携手针对EBS应用优化设计了高性能、四核微控制器。 两家汽车零部件供应商正在MCU定制计...

标签: Digikey代购 Digikey采购 Mouser代购 Mouser采购 电子研发

总共 10112