处理中...

首页 > 资料大全 >

技术资料

IVS智能分析系统之IVS的附加效益 2013-03-26

    IVS智能型图像监控系统在安控系统中的应用,除了可提供图像强化、物体辨识、动作侦测、画面改变警示等应用功能之外,另外在调阅提取监看图像时,常见的作法是调阅者必须不断缩小检索范围时间,逐一排除不需要...

标签: IC搜索 国外IC搜索 国外IC采购 电子元器件搜索 电子元器件采购

莱迪思推出世界上小的FPGA专门针对微型系统 2013-03-26

【导读】莱迪推出超低密度FPGA扩展的iCE40系列的小器件iCE40 LP384 FPGA,微型的iCE40 LP384以紧凑,便携的解决方案简化了创新,以硬件加速的速度提供系统的功能,且只有25微瓦的功耗。 莱迪思半导体公司今日宣布推...

标签: 元器件搜索 国内代购 国内采购 国外代购 国外采购

博通推高集成度机顶盒芯片,用于有线电视数字化 2013-03-26

【导读】博通推出的是世界上集成度并带有硅高频头的标清有线SoC,可大幅降低总体材料成本。并且可以为具有高度成本效益的机顶盒提供支持,使印度有线运营商快速从模拟过渡至数字系统。可提供USB DVR、FastRTV 快速频...

标签: Element14采购 ICkey芯片交易网 大联大代购 大联大采购 小批量现货代购

可提高35%太阳能转换效率的量子点光伏电池 2013-03-26

【导读】量子点光伏电池可提供低成本、大面积太阳能电力。可在近红外光谱区提高35%的太阳能转换效率,总体转换效率(全光谱)由此增加11%,使得其成为太阳能电池技术的好的技术。 据物理学家组织网近日报道,加拿大...

标签: 元器件芯片代购网 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 电子芯片采购 芯片采购网

广电网络公司难成第四大运营商:方向不符 2013-03-26

国家新闻出版广电总局相关负责人近日公布的 广电网络公司 的规划思路暂时让三大运营商松了口气,从其“136工程”的规划来看,明显地与三大运营商的主营业务相差太大,因为广电网络公司更多强调建立内容分发的网络...

标签: E络盟代购 IC代购网 元器件芯片采购 国家级广电网络公司 电子芯片采购 芯片代购网

拆解探秘:如何降低LED灯的体积和成本 2013-03-26

【导读】LED一直以来都是一个热门话题,现在很多厂家都在生产LED灯,面对这种大规模的生产如何让自己的产品在同行中成为热销产品呢?这里为大家用拆解的方式介绍一种如何降低你的LED灯的体积和生产成本,让您更有优...

标签: Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台

Synopsys携手ARM助力ARMv8处理器的软件开发 2013-03-26

【导读】Synopsys的各种VDK可支持AArch64,为加速运行在ARMv8架构兼容处理器上的软件开发与调试提供了可见度和可控性。这使得开发者可以针对产品性能和能效而优化软件。 Synopsys与ARM将合作协议扩展到包括ARMv8处理...

标签: IC搜索 国外IC搜索 国外IC采购 电子元器件搜索 芯片搜索

华北工控推出高性能、低功耗Mini-ITX新主板 2013-03-26

【导读】华北工控Mini-ITX新主板——HB131,采用Intel NM10芯片组,板载Intel Atom D2550处理器,可达DDR3 4G,具有强大的逻辑运算能力的同时,采用“绿色设计”理念,使该板整机功耗极低。     华北工控近又推...

标签: Digikey代购 Digikey采购 Mouser采购 小批量芯片 电子研发

我国汽车仪器仪表行业未来发展方向 2013-03-26

 目前,我国汽车仪表行业生产主要集中在东部等沿海发达地区,而且本土主机厂采购商及合资品牌采购商的数量占到了87.3%。 随着我国合资或外商独资的汽车电子配置不断升级,使汽车电子化控制程度越来越高,多功能高精...

标签: IC搜索 国外IC搜索 国外IC采购 电子元器件搜索 电子元器件采购

2016年触控屏年产值将达300亿美元 2013-03-26

 据第三方专业研究机构显示调研NPDDisplay Search在去年对全球触摸屏市场发布的分析预测,手机触摸组件的出货量将从2012年的10.7亿片提高到2013年的13.9亿片;平板电脑触摸组件的出货量将同期从1.53亿片提高到2.05...

标签: E络盟代购 E络盟采购 IC代购网 安富利代购 芯片代购网

总共 10112