处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

让黑匣子和安全头盔实现高强度撞击检测功能的传感器

让黑匣子和安全头盔实现高强度撞击检测功能的传感器
来源:电子元件技术网 时间:2012-05-22
 意法半导体新款的低功耗三轴加速度计可检测高达400g的撞击加速度

  横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、全球大消费电子和便携设备MEMS(微机电系统)传感器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出全球首个能够检测三个轴向的超高加速度和低功耗的运动传感器。汽车行车记录仪(俗称黑匣子)、医疗监护设备、运动装备对空间和功耗的限制非常严格,并要求检测元器件能够精确检测高达400 g 的撞击加速度。意法半导体的H3LIS331DL运动传感器正是针对这些市场需求而设计。

大多数应用设备无需检测高g撞击加速度。现有的高g撞击检测解决方案大多数是基于单轴或双轴高功耗的安全气囊式传感器,而意法半导体的加速度计是针对电池供电而优化的运动传感器,集高精度3D加速度检测和超低功耗两大优点于一身。

在降低功耗并提高精度后,高撞击检测器件将会给便携医疗仪器以及在曲棍球、美式足球和赛车等高冲撞性运动中检测脑震荡症状的运动设备带来新的机会。意法半导体的高g传感器还能大幅提高汽车行车记录仪(黑匣子)和货运监控系统的撞击检测性能,增强消费电子产品的防撞击功能。

意法半导体的高g加速度计具有三轴运动检测功能,用户可设置从 ±100 g到 ±400 g的全量程范围,且时间和温度稳定性非常出色。片上接口把加速度数据转换成12位码流,通过标准的SPI或I2C通信协议,安全可靠地传送到专用微控制器。

H3LIS331DL采用一个全新的感应结构设计,沿用意法半导体的经过市场检验的LIS331DLx加速度传感器的低功耗接口。现在,LIS331DLx的出货量已超过数亿件。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 24636次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 23681次
3 1N4001 0.19MB 20551次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 17240次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 16670次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 13311次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 10997次
8 DS1337U+ 0.28MB 10565次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 10455次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 10449次