• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

艾笛森推出新型COB组件,助力LED光效散热问题

来源:我爱方案网
时间:2013-03-18

【导读】LED因具有优异的色彩饱和度及使用寿命长等优点,渐渐成为照明市场的新宠,然而,LED存在的光效、散热及高成本等问题仍需改善,艾笛森推出新型COB组件,突破散热及光效瓶颈:在亮度方面,可以达到385lm,且演色性高于80,是市场上效能相当高的一种产品。

在过去几年间,LED因具有优异的色彩饱和度及使用寿命长等优点,渐渐成为照明市场的新宠,然而,LED存在的光效、散热及高成本等问题仍需改善,近年来,业界开发出COB的封装方式可满足LED在照明市场上的应用需求。COB封装与传统SMD封装不同之处在于COB封装是将单颗或多颗LED晶粒直接封装在铝基板上,藉此改善LED的散热表现,而COB封装兼具了低热阻、低组装成本以及的光均匀性等优势,使其成为目前高功率LED封装市场的主流趋势。

台湾LED封装领导厂商艾笛森光电有鉴于此,已于2012年推出多款COB集成封装系列组件产品,如7~35瓦高光效EdiPower II HR系列,及3.5~30瓦高亮度HS系列,2013年也已陆续推出HM系列及CA系列,备有不同瓦数、不同色温的全系列机种供客户选择。艾笛森近期推出的9~60瓦的EdiPower II HM系列,采用镜面铝基板,具有的反射率及发光效率,在700mA的操作下,HM系列冷白机种亮度可高达3200lm (相当于126lm/W),而采用陶瓷基板的EdiPower II CA系列,不仅具备优异的散热表现,在亮度方面,4瓦暖白机种在200mA的操作下亦可达到385lm,且演色性高于80,是市场上效能相当高的产品,目前EdiPower II CA系列已有3.5~7瓦的机种可供选择。EdiPower II HM及CA系列,因为采用不含银的镜面铝基板及陶瓷基板,可避免硫化现象的产生,因此可增加产品的信赖性。

艾笛森所推出的多款COB组件皆为市场上效能的产品,并可应用于众多领域,例如LED球泡灯、崁灯及轨道灯等居家照明及商业照明的灯具上。在去年,艾笛森光电推出许多高性价比、高发光效率及节能效果的产品,展望2013年,艾笛森将延续其创新的研发精神,持续开发满足市场需求的产品,亦将藉由其独创的LDMS服务计划,为客户提供从组件、模块至成品全方位的解决方案。
 

标签 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻