2013年3月5日,英飞凌科技股份公司(以FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今天在中国正式推出其全新的采用ARM? Cortex?-M0处理器的32位单片机家族XMC1000。针对中国市场成本敏感的特征和希望性能提升的需求,XMC1000意在以32位性能8位的价格,成为原8位单片机用户产品更新换代的。
XMC1000采用300mm晶圆和先进的65nm嵌入式闪存技术,基于ARM? 32位处理器,内嵌了针对目标应用(尤其针对低端8位工业应用)设计的先进外设集,实现了突破性的性价比。XMC1000的具体应用包括但不局限于传感器和执行器应用、LED照明、数字电源转换(如不间断电源)和简单电机驱动(如家用电器、泵、风扇和电动自行车等)。
英飞凌科技股份公司工业与多元化电子市场事业部单片机业务高级总监Stephan Zizala博士指出:“越来越多系统的MCU将从8位切换至32 位,XMC1000家族在这些32位MCU具备明显优势。该家族以8位价格提供真正的32位性能,针对应用优化的外设集,可扩展性(可作为XMC4000单片机家族的扩展)和人性化的、免费的DAVE开发环境。凭借XMC1000单片机,英飞凌正在为架构从8位转换至32位提供决定性的动力。”
XMC1000家族:8位价格,32位性能
对于低端工业应用而言,成本压力催生了设计灵活性需求,因此开发人员渴求可轻松扩展的MCU平台。为此,本次英飞凌同时推出了XMC1000家族的三个系列: XMC1100 (入门系列)、XMC1200(特色系列)和XMC1300(控制系列)。三大系列在内存容量和外设方面有所差别。片上闪存容量从8KB到200KB不等,远远超过当今8位单片机常见内存容量。XMC1000家族目前包括23款产品,采用TSSOP封装,引脚数量分别为16、28和38。
XMC1000家族适用于当今8位MCU所应用的工业应用。除了高达200KB的闪存,这些MCU还具备高性能PWM定时器、12位A/D转换器和可编程串行通信接口。其他特性包括触控和LED显示模块、用于LED调光和色彩控制的外设单元 (亮度和颜色控制单元BCCU)和专门用于电机驱动控制的算术协处理器。XMC1000单片机满足IEC60730 B类标准(欧洲家用电器销售需满足的安全标准)的要求,并具有硬件错码纠错(ECC)功能和相应的内存测试功能,并且针对软件IP保护提供了独特的、安全的解决方案。
XMC1100入门系列是XMC1000家族的入门级产品。该系列器件具有6个12位A/D转换器通道(转换速率高达1.88兆采样/秒)、4个16位定时器(捕获/比较单元4(CCU4))以及宽工作电压范围(1.8V-5.5V)。这些特性使XMC1000可适用于广泛的工业应用领域。
XMC1200特色系列集成额外的针对具体应用的外设集,包括一个电容触控和LED显示控制单元,一个BCCU。BCCU可在处理器几乎不介入的情况下,对LED进行无闪烁调光和颜色控制。该系列产品的工作温度范围为-40°C 到105°C。
XMC1300控制系列专门针对电机控制和数字电源转换应用进行优化。它集成一个功能强大的捕获/比较单元 CCU8(支持8对互补PWM生成和非对称PWM生成),集成位置接口单元(POSIF),支持精确的电机位置检测。XMC1300系列还集成算术协处理器,支持无传感器FOC(磁场定向控制)解决方案,提高电机运行效率。这是其他基于Cortex-M0的单片机产品所没有的。XMC1300系列的工作温度可达105°C 。
利用DAVE?从8位轻松切换至32位
XMC1000家族采用与XMC4000家族相同的免费集成式开发平台DAVE。DAVE使面向应用的软件开发更加人性化,并能在XMC1000和XMC4000之间轻松切换。DAVE应用使工程师能在图形开发环境中,组合和配置软件组件,根据单片机资源自动进行资源分配,并支持自动生成C代码和软件文档。DAVE集成免费的GNU编译器和调试器。此外,英飞凌还与众多开发伙伴携手合作,为XMC1000家族提供编译器、调试工具、软件分析和程序下载工具、嵌入式软件解决方案以及培训和技术支持等服务。
XMC1100、XMC1200、XMC1300和开发套件的供货情况
XMC1000三大系列的样片以及支持XMC1000的DAVE开发环境将从2013年3月开始提供,计划在2013年第4季度量产。同时还将提供针对XMC1000各系列产品的低成本评估套件,以及面向XMC1000目标应用的综合性应用套件。
更多信息
关于XMC1000和XMC4000家族的更多信息,请访问: www.infineon.com/xmc 。 DAVE可从英飞凌网站免费下载: www.infineon.com/dave。
关于英飞凌
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2012财年(截止到9月30日),公司实现销售额39亿欧元,在全球拥有约26,700名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
英飞凌在中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国市场。自1996年在无锡建立家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约1960名员工(截止到2012年9月30日),已经成为英飞凌亚太乃至全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内的企业、高等院校开展了深入的合作。
更多信息可在以下网站找到:www.infineon.com。
本新闻稿可在以下网站找到:www.infineon.com/press/。