• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体与Soundchip携手推出麦克风芯片,打造炫酷的智能高清音频配件

来源:EEWORLD
时间:2013-03-13

中国,2013年3月11日 —— 横跨多重电子应用领域、的半导体供应商及高性能音频芯片供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与音频系统技术创新企业、High-Definition-Personal-Audio™(HD-PA®)标准的发起者瑞士Soundchip公司,携手推出两款HD-PA音频引擎STANC0 和 STANC1以及一款HD-PA麦克风MP34AB01,新产品可用于研发令人兴奋的功能丰富的软件控制式智能音频配件。

STANC0 和 STANC1用于控制各种耳机和耳塞音频性能的HD-PA音频引擎,分别为立体声和单声道应用设计,融合了Soundchip的Soundcore R3™电子专利技术,实现了获得专利的模数混合架构,其中音频处理速度零延迟,动态范围高达100 dB。

STANC0 和 STANC1整合了性能强大的数字配置反馈和前馈主动噪声消除(ANC)处理技术的部署方法以及数控双耳监测功能,前者用于消除多余的环境噪声,而后者用于提供自然开阔的听音环境,声音舒适且无闭塞。

竞争产品是通过选择数百个无源器件放置在“噪声消除”运放外围来配置主动噪声消除滤波器,而STANC0 和 STANC1则是在片上集成了这些滤波器。用户可通过数字技术设定滤波器和设备的设置,优化器件在所连声学系统内的性能,或者通过互补型数字信号处理器(如STM32 F4)配置滤波器和设备实现新的功能,如自动主动噪声消除和增强实境。

STANC0 和 STANC1是一款采用4.5mm x 4.5mm LF-BGA紧凑封装的高集成度器件。两款产品的电源均是一支AAA电池或主机电源,以确保其适合有线和无线音频配件零售市场的需求以及机箱内置音频配件。

Soundchip首席执行官Mark Donaldson表示:“意法半导体HD-PA器件为客户在个人音频技术领域实现进一步创新,推出了新一代音质出色的噪声消除耳机和智能音频配件,带来了令人期待的新商机。”

意法半导体音频和音响事业部主管Andrea Onetti表示:“作为的集成电路和MEMS芯片设计制造商,意法半导体与Soundchip携手推出全新HD-PA器件实现了我们专注音频特别是智能音频市场的承诺。”

MP34AB01是一款3.76mm x 2.95mm的紧凑型模拟MEMS硅麦克风,声孔下置,符合 HD-PA标准,可与意法半导体的HD-PA音频引擎配合使用。在20Hz至20kHz之间频响平顺, 66dB的信噪比居市场水平,零延迟输出,表面安装组件,是STANC0 和 STANC1的伴侣,按照反馈和前馈主动噪声消除功能有效操作的要求,为引擎提供精确可靠的耳内和环境声音测量数据。

HD-PA器件的支持工具包括一整套 Soundstation™ 计算机辅助设计和制造工具,有助于客户简化产品开发,大幅提高制造可靠性。意法半导体为签署特定保密协议的客户提供样片和评估板。

关于Soundchip有限公司
公司总部位于瑞士,Soundchip运用音频系统技术为客户提供各种听音解决方案。公司是HD-PA标准的发起者,承诺为客户提供让便携和便利产品具有优异的高清音质的解决方案。Soundchip将其解决方案授权给涉及下列领域的知名品牌:音频编解码器、音频处理器、音频传感器、多媒体系统和消费电子产品。Soundchip 和 HD-PA 是Soundchip有限公司的注册商标。保留所有权利。
详情请访问 www.soundchip.ch

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9 亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。

关于HD-PA:
目前使用移动娱乐、通信和游戏机的消费者数量正以空前的速度增长,每一代新产品均大幅改进了产品性能和功耗。在这个市场增长期,终端产品的音频特别是听音相对来说未遭受质疑。当消费者追求更好的移动音频体验时,通过智能创新证明在音频系统工程和电声技术领域的水平的时机相应而出。

High Definition Personal Audio™标准的问世推进了个人音频设备的性能和功能大幅改进,这一巨变受益于创新的音频系统技术与先进的音频处理技术和传感器技术(包括MEMS)的融合应用。符合HD-PA® 参考标准的产品设备能够达到高性能标准要求,为用户提供更高的音质、舒适性和便利性,抵抗环境因素的影响,包括抗噪性。

标签 数字信号处理器 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻