• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔将用Ivy Bridge升级奔腾处理器

来源:新华网
时间:2013-03-12

3月12日消息,据国外媒体报道,据CPU世界网站称,英特尔将用速度稍快的Ivy Bridge处理器升级其奔腾台式电脑处理器。这些处理器将在2013年第二季度上市。

在1月份升级低端台式电脑处理器之后,英特尔将在第二季度升级奔腾处理器。这次升级比Haswell处理器的推出时间早一个季度。这些新的奔腾处理器是原来的奔腾G2030、G2030T、G2120T和G2140的升级产品。这些新的处理器将配置两个内核,但是缺少超线程技术,能够运行两个线程。

G2000和G2100系列处理器仅支持基本的功能,如英特尔64和虚拟化。这两个系列的处理器都集成了主频为650MHz的高清图形芯片和双通道内存控制器,在G2030和G2030T处理器芯片上支持DDR3-1333内存,在G2120T和2140处理器芯片上支持DDR3-1600内存。

奔腾G2030T和G2120T处理器芯片是低功率芯片,将取代G2020T和G2100T芯片。但是,奔腾G2030T和G2120T的主频快了100MHz,分别是2.6GHz和2.7GHz。这两种芯片的热设计功耗仍然是35瓦。奔腾G2030和G2140主流处理器将比带字母“T”的芯片速度更快。这两款处理器的热设计功耗更高一些,是57瓦。英特尔预计这两款芯片将取代G2020和G2130处理器芯片。G2030的主频为3GHz。G2140的主频是3.3GHz。英特尔没有披露这些处理器的价格。

标签 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻