• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

iWatt首款内置0V-10V调光接口的SSL LED驱动器

来源:我爱方案网
时间:2013-03-08

【导读】iWatt公司推出一款创新的数字AC/DC LED驱动器平台,相较于0V-10V应用的同行解决方案,可以节省30%-40%(1)物料(BOM)成本,而且有别于其他解决方案,即使在负载降至满载的20%时,也可保持极高的功率系数(PF)。该方案的总谐波失真(THD)在15%以下,符合严格的全球能效标准。

电源管理集成电路(IC)供应商iWatt公司日前推出一款创新的数字AC/DC LED驱动器平台,旨在应对商业与无线固态照明(SSL)系统中成本、性能以及工作寿命等问题。该全新平台的首款器件iW3630,是一个两级Flickerless LED驱动器,支持高达45W的输出功率,是商业照明中首款内置0V-10V调光接口的SSL LED驱动器。该器件还带有一个用于无线固态照明应用的PWM数字调光接口。

iW3630器件采用高度集成设计,相较于0V-10V应用的同行解决方案,可以节省30%-40%(1)物料(BOM)成本,而且有别于其他解决方案,即使在负载降至满载的20%时,也可保持极高的功率系数(PF)。该方案的总谐波失真(THD)在15%以下,符合严格的全球能效标准,同时内置具有降额功能的过温保护(OTP),以提高系统工作寿命的可预期性和可靠性。

iW3630器件通过集成多种设计功能,降低30%-40%的BOM成本。内置的隔离变压器驱动器可直接与0V- 10V调光系统协调运作,无需增加额外的驱动器电路和昂贵的微型控制器,同时PWM数字接口易于集成到无线照明系统。

对于商业与无线照明应用,内置的降额过温保护功能意味着无需增加额外元件来控制温度。此外,iWatt公司专利的PrimAccurate原边控制技术,省去了次级调节器和光学反馈隔离器件,而EZ-EMI 技术可以简化EMI滤波设计,以进一步将外部元件的数量降至低。结合各种内置功能后,iW3630 LED驱动器仅需70个以内的元件,相比之下,传统SSL LED驱动器通常需要100多个元件。此外,该器件还可减小整体解决方案的尺寸,并提高可靠性。

iWatt公司SSL产品营销总监Hubie Notohamiprodjo先生表示:“我们已经为市场提供了多种SSL LED驱动器。而iW3630进一步扩大了我们的产品范围,是我们首款,也是业界款商用调光应用专业驱动器。”

iW3630的数字控制架构支持宽泛的输入与输出条件,简化了驱动器设计。这使得一个配置能够支持各种不同长度的LED灯串,以覆盖全部的输出功率范围。iWatt公司对采用iW3630的照明驱动器进行了一次案例分析,结果显示,仅用3个镇流器即可取代现有的9个镇流器,从而减少了量产的型号数量。

iW3630采用iWatt公司的Flickerless技术,使得整个1%-100%调光范围内都不出现闪烁,同时还提供非常稳定的±5% LED电流调整率。该技术结合了由斩波电路组成的功率因数校正(PFC)电路。该电路实现高功率因数且几乎不需要输入端高电压元件。

iW3630芯片内置降额过温保护功能,可以监测驱动器内部温度。当温度达到设定点时, iW3630 LED 驱动器会自动降低LED的电流,降低了功耗,同时使得整个工作温度下降。这样避免出现热失控的风险,确保照明系统中电解电容器的温度不会超出额定值,而且还可预测工作寿命。此外,内置保护功能包括LED开路与短路、输入过压、过流、电流采样电阻短路保护。
 

标签 电解电容器 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻