• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

风河和WIN Enterprises在RSA大会上展示智能网络平台

来源:EEWORLD
时间:2013-02-28

【新闻要点】

• WIN Enterprises SoNIC网络加速板采用风河公司专利网络加速软件以及深度包检测(DPI)技术提高网络智能化水平。
• 即插型WIN Enterprises SoNIC网络加速板可轻松添加至现有服务器设备上,以卸载大量占用CPU的应用程序并立即改善网络性能。
• Wind River Intelligent Network Platform支持的WIN SoNIC网络加速板将在RSA大会上展出,展位编号:#1439。


    的嵌入式和移动软件提供商风河公司®近日宣布,推出用于WIN Enterprises公司网络加速板WIN SoNIC (System-on-NIC)的Wind River Intelligent Network Platform。采用风河软件的WIN SoNIC网络加速板于2013年2月25日至3月1日在旧金山召开的2013年RSA大会上展出。


    WIN SoNIC是一款功能多样的即插即用型加速卡,可以批量卸载占用大量CPU资源的应用程序,从而达到快速优化网络性能的目的。 作为一种灵活性高、功能多样的网络加速卡,WIN SONIC可以广泛用于不同场景,如大数据加速、云处理卸载、VPN网关、新一代防火墙、媒体网关以及几乎所有受益于CPU卸载的应用场合或网络数据密集型应用。


    和其它单一用途加速卡不同, WIN SONIC非常便于随时更改使用目的。由于在硬件和软件两方面都支持Intel® Virtualization Technology (Intel VT),从而使得网络系统资源利用率达到了化。WIN Enterprises是一家的嵌入式控制器OEM厂商和平台制造商。


    WIN Enterprises首席执行官兼首席技术官Chiman Patel说,“WIN SoNIC有能力对数据进行预处理并把数据引导到需要的地方,并且提供了一个易于维护和提高的通用x86平台,以便适应未来网络日趋苛刻的需求。采用Wind River Intelligent Network Platform来支持WIN SoNIC,通过深度包检测,不仅可以提高网络性能,还可提高网络智能化水平”。

    风河公司通信平台高级总监Paul Senyshyn说,“随着网络可扩展性以及智能化水平的提高,企业需要灵活而强大的解决方案来满足各种不同的需求。风河软件的WIN SoNIC为用户提供了一个简单的选择,在优化网络的同时还可提供高质量的服务。通过与WIN Enterprises合作,我们可以在网络智能化水平和加速技术方面实现新突破,从而满足日新月异的网络市场需求”。

    采用了 Wind River Intelligent Network Platform的WIN SoNIC通过集成化数据预处理、深度包检测以及加密加速将网络工作负载合并,在网络应用、控制和封包/内容平面里实现了更快、更有效的处理。WIN SoNIC 采用的Intel® Platform for Communications Infrastructure并集成 Intel QuickAssist Technology。有关WIN SoNIC网络加速板的评价信息,可向WIN Enterprises索取。

    Wind River Intelligent Network Platform由软件组成,该软件管理着一个集成的控制和数据平面系统,包括提供快速包加速以及深度包检测等功能的软件引擎。该软件平台配置兼容Yocto Project的Wind River Linux。作为一套完整的开发工具,它还可以支持不同的部件组合,如其它版本的Linux。Wind River Intelligent Network Platform针对Intel® 架构进行了优化,包括的Intel® Platform for Communications Infrastructure并且集成了Intel® Data Plane Development Kit (Intel® DPDK)。

标签 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻