• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔推廉价Ivy Bridge处理器 售价42美元起

来源:CNET科技资讯网
时间:2013-01-23

CNET科技资讯网 01月22日 国际报道: 英特尔 发布基于Ivy Bridge架构的新赛扬、奔腾和酷睿双核CPU,售价在42美元-117美元之间,均兼容Socket 1155主板。

售价42-117美元

新赛扬处理器有三款:G1610、G1610T和G1620。

G1620时钟频率2.7GHz,TDP(热设计功耗)为55W,售价仅为52美元;G1610和G1610T时钟频率分别为2.6GHz和2.3GHz,G1610的TDP为55W,而G1610T的TDP仅35W,降低冷却和能耗要求,是小型电器设备的选择。G1610和G1610T售价均为42美元。

所有新款赛扬处理器均带2MB的L3缓存和高清显卡。

新奔腾处理器有四款:G2010、G2020、G2120T和G2130。

G2010和G2020时钟频率分别是2.8GHz和2.9GHz,售价均64美元,TDP为55W;G2020T的TDP为35W,时钟频率2.5GHz,售价也是64美元。因热设计功耗低,对冷却要求低,适合小型桌面。G2130在新奔腾系列处理器中速度快,时钟频率3.2GHz,TDP为55W,售价86美元。

所有新款奔腾处理器均带3MB的L3缓存和高清显卡,但同赛扬处理器一样,不支持超线程(hyperthreading)技术。

新酷睿处理器是时钟频率为3.2GHz的酷睿i3-3210,支持超线程技术,提供四个处理线程,带高清2500显卡,3MB的L3缓存、TDP为55W ,售价117美元。

标签 英特尔 廉价Ivy Bridge处理器 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻