经过前几年的狂欢后,LED照明行业的后遗症不断显现出来,其洗牌期恐怕要持续到2014年中期。如果LED照明企业不及时看清市场环境,就有可能重蹈光伏产业复辙。一时之间,一直被政府和业界看好的LED光源陷入前途未卜的僵局。同时,从另外一个角度看,乱象后的业界开始冷静思考LED光源未来发展方向。对2012照明行业进行冷思考的同时,展望2013年,照明行业将会有哪些发展方向?
LED照明冷思考:警惕“好心办坏事”
日前,上海情人士称,LED照明在上海曾是政府眼中的“香饽饽”,对LED上游芯片企业大都给予了巨额补贴。然而,今年以来,获得补贴的企业并未取得任何成效,该人士称上海开始抑制LED照明发展。2009年,江苏省扬州市政府推出了MOCVD补贴政策,使得中国其他地方政府纷纷效仿,但是在去年年初,扬州便叫停MOCVD补贴政策,后各地MOCVD补贴逐渐叫停。显然,倘若该知情人士所透露的上海将开始抑制LED光源发展,那么这极有可能是LED光源在全国发展中的一个缩影,各地政府对LED光源的发展规划或也渐回理性。
LED发展至今,出台的政策补贴一项接一项,从上游设备到下游应用采购一应俱全。但是,到底有多少企业真正是冲着为研发,为扩产,为行业发展做贡献出发,而非当成“零用钱”自己花呢?如果补贴到位,企业发展却毫无见效,政府应该采取何种手段拯救?又是否需要走法律程式问责?还是说老百姓的血汗钱亏了可以不加追究?另外,巨额的财政补贴政策宣告终止后,受到补贴的企业会面临什么样的处境?这又将对行业造成什么影响?这些重要问题都需要深入思考。从一哄而起到如今“竹篮打水一场空”,政府补贴无可厚非,但指导思想与选择的发展路径显然应该重新思考,警惕变成“好心办坏事”。
展望2013年国内LED照明市场
回顾精彩却多难的2012年,百感交集。年初德士达老板跑路,年尾大眼界欠款关门,专利战此起彼伏,行业标准层出不尽,人才挖角屡见不鲜,员工跳槽应接不暇,价格跌跌不休,市场冰障不破,上市潮涨,订单低落……行业充满了悲怆,但是也有些许希望让大家看到了未来的光明,政府招标如火如荼,禁白补贴大步迈进,上游技术国产化突破,下游管道猛烈进展……
行业中闹剧丛生,数不清的“罗生门”,多少人骑着过山车跌宕起伏,多少人在贯穿12个月份的“精彩”中迷失自我,只是,到底谁是谁非,到底如何解脱,至今还是没有个定论。或者大家都没有错,鸟为食亡,更何况人呢?谁没有个发财梦?或许,这个时候的寒冷来得正是时候,让人清醒地认识到再美好的梦想也要经得住时间的洗礼,但是如果心态好,现实也不至于太过残忍。
在政府的大力引导下,从业者对LED行业前景过于乐观,导致LED行业在2102年掀起了投资热的潮。但是经济定论推算出,政府太过力推导的行业往往发展过快,与市场脱节的可能性较大,所以才导致了繁华与见底并存。展望2013,是否依然还有政府大刀阔斧的支持?LED企业到底还有哪些期待?LED行业又将面临着怎么样的局面?分析如下:
1、火上浇油的投资热
2013年依旧将有大量资金涌入到LED行业当中来,尤其是大型公司转行投进LED行业当中。此外2012年LED公司IPO形成的“堰塞湖”现象有望在2013年得到缓解,会新增一批LED上市公司;
2、吹气球的产能暴增
由于已经上市的LED公司会进一步加大产能投入以及大量资本流入LED行业,2013年我国大陆LED产能可能持续暴涨,尤其是LED照明领域在受市场前景的诱导下,产能会迎来新的高点;
3、雾里看花的国内市场
就两部分来说,LED照明方面,虽然政府出台了多项政策支援LED产业发展,管道建设将成为众多企业竞争的关键,受制于成本下降难度和市场难以起量的相互影响,产品价格还没有达到市场需要的程度,所以中国大陆市场上2013年不太乐观;LED显示幕领域的发展已经遇见了“天花板”,市场将由几家比较大型的LED显示幕企业瓜分;
4、更严峻的国际市场
由于美元对人民币持续贬值,导致中国造LED产品的优势价格优势也在不断削弱,相比之下欧洲市场随着欧债危机的缓解和LED概念成熟而开始起量,但是由于日韩LED市场相对饱和,包括三星、LG、松下、索尼、东芝等众多日韩系品牌开始加码强攻欧洲市场,未来一段时间,欧洲市场硝烟将在飞利浦、欧司朗等欧洲本土品牌与日韩系品牌之间燃起,而缺乏技术优势的中国品牌仅凭价格优势难以有所作为;
5、继续纠结行业标准
目前中国市场涌现很多LED行业标准,但是LED市场依旧是鱼目混珠。随着LED产品不断的更新换代,行业标准也会随之改变,LED行业标准并非一蹴而就,但是要与时俱进。所以随着2013年LED某些技术方面的进步,行业标准将继续处在争论的漩涡当中;
6、雪上加霜的倒闭潮
由于大量资本进入LED行业,加上众多政府政绩LED工程成为“烂尾”给企业增加压迫感,而市场方面得不到较大的开放,企业势必在行销方面打乱战,应收账款加大,货款周期延长,公关费用增加等等成为企业新的负担,进而导致多家公司在劫难逃。
与此同时,政府的宏观调控基本出台,中国LED产业随着上游端技术的国产化,有望导致LED成本降低,借此契机2013年LED市场扩充的速度较之2012年应该有所加快。但是技术依旧是考验各大企业的绊脚石。不过LED产品在细分应用领域应该更为明显,产品将根据实际应用的场所设置性能,减少不必要的成本浪费。