• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

e络盟推出全新低成本开发套件

来源:EEWORLD
时间:2012-12-28

[中国 – 2012年12月26日] 首个融合电子商务与在线社区的电子元件分销商e络盟(element14)日前宣布,现可向用户提供基于飞思卡尔SABRE Lite设计标准及i.MX 6Quad应用处理器的MCIMX6Q-SL开发套件。

e络盟通过与飞思卡尔密切合作,成功推出此款针对多媒体及信息娱乐系统应用的高性能、低成本开发平台。e络盟一贯的策略是保证设计师能够非常方便地采用新技术。因此,e络盟此次提供的套装是一套完整的生态系统解决方案,包括开发硬件及支持i.MX 6 BSP软件和TimeSys 公司内核的LinuxLink。e络盟是全球可提供基于飞思卡尔SABRE Lite设计标准开发套件的高端服务分销商。

MCIMX6Q-SL高性能、低成本开发平台采用基于ARM® Cortex™-A9架构的飞思卡尔i.MX 6Quad应用处理器。其四核主频均可达1GHz,可为需求高性能图像及用户界面功能的应用提供强大的多视频流处理功能。基于i.MX 6Quad处理器的MCIMX6Q-SL套件专为消费、工业及汽车领域智能设备的应用开发而设计,其标准硬件包括1 GB 64位宽幅DDR内存、3个显示端口、2个摄像端口,以及高速USB及以太网接口等,并支持1080p60视频输出及3D视频回放。

设计师通过e络盟还可获取享有盛誉的Timesys LinuxLink 软件开发框架,从而获取集成的板级支持包BSP,促进i.MX 6处理器软件应用开发。飞思卡尔SABRE Lite开发板自身包含支持该板设计的LinuxLink免费版,可为用户提供一个内核、工具链及调试器(免费软件开发工具包)以便快速进行应用开发,获取演示代码并终获得一次开箱即用Linux使用的完美体验。通过LinuxLink,用户还可获得TimeStorm IDE 30天免费试用及Timesys公司的应用开发及一线技术支持。飞思卡尔多媒体应用部分销及生态系统经理Paul Smith先生表示:“飞思卡尔很荣幸能与e络盟及其母公司Premier Farnell集团合作,为Linux成员提供更加广泛的机会以获取基于高通用性的i.MX 6Quad应用处理器的飞思卡尔SABRE Lite开发板的标准设计信息。e络盟及Premier Farnell集团可为飞思卡尔客户提供丰富的电子系统设计专业知识及优秀的实现能力,成为客户理想的资源库,将帮助他们显著加快多媒体创新应用的上市速度。”

e络盟MCIMX6Q-SL开发套件包含LinuxLink免费版、USB数据线、配合软件应用的预装SD卡及快速入门指南。MCIMX6Q-SL开发套件现可通过e络盟进行购买,售价为1229.6元。

e络盟集团首席技术官沈洪先生表示:“e络盟此次推出的基于飞思卡尔SABRE Lite设计标准的开发套件是我们与飞思卡尔合作关系的一次全新扩展,合作成果令人振奋,将为采用飞思卡尔开创性技术的早期开发者提供支持。通过运用这款先进的图像处理硬件,并结合行业的Linux开发软件,系统开发人员将很快体验到飞思卡尔i.MX 6系列处理技术所带来的多媒体及信息娱乐系统应用开发优势。”

购买及获取更多有关基于飞思卡尔SABRE Lite 设计及e络盟相关MCIMX6Q-SL开发套件信息,请访问这里。

标签 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻