处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于Cortex-M3的FOC三相马达控制系统方案

基于Cortex-M3的FOC三相马达控制系统方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-20

【导读】为了提升台湾本土厂商低价MCU解决方案的竞争力,盛群半导体特别研发了一系列以ARM Cortex-M3为内核的32-bit MCU HT32F1755/1765,特别适用于FOC三相马达控制系统。


据统计,全球约有51%的电力消耗于推动各种马达。因此,在环保意识高涨的情况下,提高马达控制系统的效能、达成节能省电的目标成为大势所趋,马达控制IC也成为市场的新热点。

为实现更精准、智慧化的马达控制,变频马达必须采用MCU甚至DSP来执行各种算法。近年来,在DSP产品价格较高以及MCU产品性能迅速提高的情况下,MCU成为中低端马达控制领域的新锐力量,市场规模增长迅速。来自赛迪顾问的数据显示,从2006年起,大陆马达控制MCU市场规模就已突破人民币100亿元,显见这个市场有多么的巨大。

长久以来,这个市场一直为欧美日等MCU/DSP厂商所主宰,台湾的厂商一直都没能浮上水面。为了提升台湾在此领域的自主能力、提供台湾马达控制厂商较低价的MCU解决方案以及提升台湾本土厂商的竞争力,盛群设计团队特别专注于深入了解变频马达控制系统,并开发了相关的软硬件包含整合32-bit MCU、控制马达的专用PWM timer、高精密度的ADC以及FOC算法(如图一所示)等。主要应用领域可涵盖如冷气压缩机、送料机、吸尘器、电动脚踏车、跑步机、洗衣机等产品上,马达控制图如二所示。

图1 FOC架构图
 

图2 传统的马达FOC控制系统

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28198次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25419次
3 1N4001 0.19MB 22055次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19548次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18603次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14935次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14467次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13424次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11989次