• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔推Haswell家族移动处理器

来源:比特网chinabyte
时间:2012-12-19

今年十月份, 英特尔 首席执行官保罗·欧德宁(Paul Otellini)在财报分析师电话会议上表示,配置代号为Haswell的英特尔新一代处理器的台式机和笔记本将于明年上半年发售。继Haswell处理器首批13款型号确认之后,移动版的消息也浮出水面。我们知道Ivy Bridge的M系列主要面向标准笔记本电脑产品,而U、Y两个系列则主打低功耗,面向超级本和平板电脑,其中以TDP仅有7W的Y系列功耗低。据国外媒体报道,Haswell移动版除了延续此前的M、U、Y三大系列之外,还会新增一个全新的H系列。

Haswell新增的H系列目前资料不多,但可以确定是四核心搭配GT3图形芯片。而TDP方面则谁有37W、47W以及57W三个版本,采用BGA封装。

而新的M系列,除了四核心之外还会有双核心版本,采用rPGA封装(独立封装可替换升级)。目前已知将有Core i7-4930MX、Core i7-4900MQ、Core i7-4800MQ三款四核心型号,命名方式上和过去由少许改变:QM、XM换成MQ、MX。

其中,Core i7-4930MX为4核8线程,主频3GHz,单核心、双核心、四核心Turbo频率分别为3.9GHz、3.8GHz、3.7GHz,集成HD 4600图形芯片(频率400-1350MHz),三级缓存8MB,TDP 57W。

Core i7-4900MQ也是4核8线程,主频2.8GHz,单核心、双核心、四核心Turbo频率分别为3.8GHz、3.7GHz、3.6GHz,集成HD 4600图形芯片(频率400-1300MHz),三级缓存8MB,TDP 47W。

Core i7-4800MQ保持4核8线程,但主频降低到2.7GHz,单核心、双核心、四核心Turbo频率分别为3.7GHz、3.6GHz、3.5GHz,同样集成HD 4600图形芯片(频率400-1300MHz),三级缓存减小到6MB,TDP 47W。均支持DDR3-1600MHz内存。

发布时间上,M系列将率先与桌面一同在4月份同步推出,与今年Ivy Bridge的发布步调一致,而U、H两个系列将在第三季度露面,至于新的Y系列,直到到第四季度才会替换将于明年一月发布的Ivy Bridge Y系列。

标签 英特尔 Haswell家族 移动处理器 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购

更多新闻