处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于莱迪思FPGA的安防和监控设计解决方案

基于莱迪思FPGA的安防和监控设计解决方案
来源:EEWORLD 时间:2012-12-12

2012.12月3日至6日,中国国际社会公共安全产品博览会(China Security Expo)在北京举办。莱迪思在展会上展出了LatticeECP3™ FPGA的SDI(串行数字接口)摄像头、Varioptic的液体镜头技术等几款新的基于FPGA的摄像机设计。展出的这几款摄像机解决方案是与莱迪思合作伙伴组织共同开发。莱迪思的展台位于展馆E1的Y13-14。欲了解更多有关中国国际社会公共安全产品博览会的详细信息,请点击//www.securitychina.com.cn/english/。
在莱迪思展台,观展者将能够与莱迪思技术专家讨论他们的设计需求,并且观看采用莱迪思一系列低密度、超低密度FPGA器件,包括低成本、低功耗的MachXO2™和LatticeECP3™系列设计的新的摄像机解决方案的实际操作演示。现场展示包括新的WDR(宽动态范围)图像 传感器 解决方案;HD-SDI(串行数字接口)摄像机;以及MIPI图像传感器桥接解决方案,可用于实现低成本的家庭安防摄像头。莱迪思还将展示建立在HDR-60开发套件上的分析演示示例;这是一个独特的设计解决方案,适用于远程定位距离ISP多达10米的图像传感器;以及双图像传感器设计适用于汽车行驶记录仪黑盒。


莱迪思半导体北中国区域技术宋经理讲到:“莱迪思创新的低成本、低功耗、低密度和超低密度的FPGA非常适合用于实现摄像机信号链中的各种功能。莱迪思的HDR-60开发套件以及与CMOS图像传感器供应商、ISP供应商和其他的合作伙伴之间合作,使我们能够提供极具吸引力的摄像机解决方案。凭借莱迪思的技术合作伙伴和莱迪思FPGA的可编程特性,客户可以快速开发自己的摄像机产品,并把它们推向市场。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28198次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25419次
3 1N4001 0.19MB 22055次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19548次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18603次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14935次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14467次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13424次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11989次