近日,霸州市看守所会同驻所检察室、武警中队对监所安防设施进行了一次拉网式的安全大检查。这次安全大检查结合工作实际,制定了详细的检查方案。据统计,中国大部分看守所监控系统使用接近7年或整体老化严重,应予及时评估,更新换代。看守所安防监控系统面临哪些问题,需要系统升级,同时看守所安防未来发展趋势将会如何?
霸州重点检查看守所安防监控设施
检查重点是监控设施、报警装置、消防设备、高压电网、照明线路、大门、围墙等。检查中全体检查人员细致认真,一丝不苟,不放过任何死角和部位,同时请来了技术人员,对有些监所安防设施是否达标进行了当场测定,还对有些安防设施进行了人物现场触发模拟实验,在检查中对发现设备不达标的和存在的问题安防设施进行逐个登记,能立即整改的当场进行了整改,及时消除安全隐患,现场不能解决的,研究措施限时整改。通过安全检查发现了两处安防设备运行不正常,存在安全隐患部位五处,现已全部整改完毕,大大提高了监所安全系数。
一、监控系统兼容低,看守所安防存隐患
无法预警的被动监视方式
监室和放风场是在押人员生活和劳动的主要场所,禁闭室是单独关押在押人员的场所,其重要性不言而喻,均为重点监视区域。突发事件如争吵、打斗、自杀、自残、脱逃从发生到结束,往往只有几分钟,短的甚至十几秒。而据相关资料表明,20分钟后监控执勤人员可能错过多高达95%的画面,看守所监控执勤人员平均工作时长4-6小时,长时间内紧盯着电视墙上的几十个窗口,其难度可想而知。这种被动的、靠人力操作的模拟监控系统必定无法及时预防和制止突发事件的发生。
模拟监控清晰度不够
目前看守所使用模拟监控设备的清晰度平均水平在480线左右,清晰度不够,为监控值班人员监视目标增加了难度,加速眼睛的疲劳。另外模拟监控录像分辨率不够让调查取证成为了难点。看守所发生突发事件后,必须详细分析事件起因,过程,结果和细节。实际工作中,模拟视频分辨率不能满足调查取证的需要,压缩后的录像不能看清细节,如在押人员手上所持物品是什么。不光是看守所,公安部门监控行业内部讨论多的是调取监控视频画面后怎么把画面调清晰的问题,比如车牌,人的面部等细节,这是模拟监控系统的先天不足。目前,已经有少数看守所加大监控设备投入后,新建监控系统采用网络摄像机后,清晰度在1080P左右。
DVR数字视频录像机性能的不足
传统模拟监控系统采用DVR数字视频录像机通过内嵌的硬盘进行数据存储,硬盘损坏率高,无RAID保护,数据丢失后无法恢复,存储量小,清晰度不高,无法统一管理,很难被拓展或者升级,无法灵活应对监控系统做出的更改。比如说现在的DVR设备只能录入16路画面,在DVR16路全满的情况下,如果想多增加一个摄像头,就必须新增加一台DVR。
兼容性不高
现有的模拟监控系统一般采用传统的DVR加矩阵的数模结合型方案,每个监控系统协议各不相同,互相间很难实现联网和联动,在要求并入更高一级的监控系统时,显得力不从心。目前更高一级的单位,如省厅监管总队,已提出需要建设更高一级的监控系统,把全省所有看守所的监控视频全部集中的需求,但实际操作中很难实现。此外,看守所的门禁系统、呼叫系统、广播系统、红外预警系统、高压电网系统,更是与之无法有效集成,这为看守所安全留下了一个很大的隐患。
二、中间件技术导入,深入监狱安防
而中间件技术的应用可以很好的解决上述几方面的问题。像业内推出的OpenVone音视频中间件,能够将安防系统中的硬件和软件进行抽象,使上层软件不必太多关注底层硬件和复杂的网络协议,并形成各种标准化服务和组件,软件开发者可任意使用这些服务和组件,从而可以根据实际业务需求快速的进行应用系统的开发。中间件的模块可以单独升级或优化,使现有的各种硬件设备通过设备接入层集成至安防系统。
OpenVone音视频中间件采用了层次化的面向服务(SOA)的开放式体系架构,由设备接入层、网络通信层、平台基础服务层、应用服务组件层四个不同的功能层组成,能够构建集安防设备管理、安防信息交换、安防业务整合于一体的基础平台。
在设备接入层,OpenVone音视频中间件遵循接口和协议的标准化,实现通信协议的标准化、网络传输的标准化、设备接入的标准化、业务扩展的标准化、音视频编解码的标准化,采用标准化的接入协议接口,实现视频监控、周界防范、报警、公共广播、会见系统、监舍对讲、AB门、高压电网等各种监狱安防子系统的接入,为实现各子系统的统一管理奠定基础。
网络通信层中,OpenVone实现了多级中心服务器的级联及管理,为系统的信息的分发与传输构建了一条高速公路。网络通信层不仅为系统提供了控制指令传输服务,而且可以作为业务系统的数据传输平台,开发人员不需要关心系统的网络链接与管理就能实现大规模的分布式监狱安防管理系统的开发。
平台基础服务层是OpenVone音视频中间件的核心,能够提供报警与事件管理服务、录像存储与检索服务、视频交换与转发服务、设备管理与控制服务、数据存储与访问服务、用户与权限管理服务、系统运行监控服务、系统维护与管理服务等,使用平台基础服务层可以构建监狱安防管理系统的核心。由于这些服务是统一管理、统一升级、统一发布,从而对各类设备信息、人员信息、报警信息等也是统一进行收集、分类、存储、传输和分析,解决了以往监狱安防系统中存在的信息孤岛问题。另一方面,统一管理也保证了整个系统的稳定性和可维护性。
应用服务组件层则采用了插件式开发技术,包含图像显示、云台控制、权限管理、报警联动、电视墙控制等组件。所有组件可以“即插即用”,软件开发者可根据具体业务需求选择不同的组件进行组合,快速搭建各种不同的应用。同时,组件可以任意添加和删除,从而实现了监狱安防管理系统功能的任意扩展。
业内基于OpenVone音视频中间件成功开发了监狱安全防范与应急指挥平台,可以集成周界防范、视频监控、报警、电网、AB门、门禁、巡更、监舍对讲、公共广播、会见等各种系统,实现了各系统之间的互联互控及信息融合与共享。
平台可对监狱周界、监舍、禁闭室、习艺场所、监区医院等重要场所进行实时视频监控、行为分析、录音录像,并借助智能分析和可视化应急指挥调度系统,对狱内暴力、越狱等突发事件进行及时预警和处置,为整个监狱建立了有效的防范控制体系,该平台已经成功应用于河南、湖北、河南等多个省份的监狱和看守所。
三、监狱安防前景展望,智能化大势所趋
未来看守所监控值班人员值班时不需要用眼睛牢牢的盯着电视墙,发生突发情况时,安防平台及时准确的分析报警,提醒监控值班人员,并且把突发情况监控画面放大到监控值班人员的计算机屏幕里,门禁系统自动锁住看守所有突发情况区域的大门,安防平台通过呼叫系统自动警告监内在押人员,并通知其他各岗位工作人员。监控中心通过安防平台统一指挥调配各系统的运行,统一指挥调配各岗位工作人员的行动。上级领导部门也能通过手机、网络获得事件实时信息,及时部署增援力量。只有有这样一个高度集成各个系统的智能安防平台,才能真正建设出一个安全高效的看守所。