处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI视频监控摄像机前端设计方案

ADI视频监控摄像机前端设计方案
来源:我爱方案网 时间:2012-12-10

导读:在当今的监控摄像机领域中,如果用到CCD 来做图像 传感器 ,则需要专用的驱动芯片来驱动CCD,以及模拟前端AFE电路来调理CCD 的输出信号。本设计是针对ADDI9020 以及SONY 公司新推出的CCD 图像传感器ICX692AQA,提供的一套完整的模拟前端解决方案。

CCD 正常工作需要较大的驱动时钟脉冲幅度和驱动电流。同时,CCD 输出的模拟电信号需要经过一定的调理、放大、采样以及AD 转换等处理后才能为后端系统所使用。

CCD 图像传感器在接受光照后,感光元件产生对应的电流,电流大小与光强对应。每一个感光点不会做进一步的处理,通过外界的驱动信号,会直接输出到下一个感光元件的存储单元, 以此类推,直到将每个感光点依次送出。由于感光元件生产的电信号非常微弱,无法直接进行模数转换工作,因此这些输出数据必须做统一的放大处理,和I/V 转换。

图1 基于CCD 图像传感器的视频监控摄像机信号链

本设计中,使用低功耗、高速、低噪声、高压摆率、具有固定增益1 的单芯片放大器ADA4800 作为电压缓冲器。ADA4800 内置一个有源负载,有源负载电流源可载入开源CCD传感器输出信号,缓冲器可以驱动AFE 负载(ADDI9020 的模拟前端部分),将输出的模拟信号送进模数转换电路进行处理。

同时ADDI9020 片上集成了完全可以编程的时序发生器(TG)和12 通道的垂直驱动器以及5 通道的水平驱动器,将感光点依次从感光器件中移出。

后端处理芯片可以通过SPI 串口协议对ADDI9020 进行编程控制。同时接收模数转换后的数据进行进一步的图像处理。

图2 视频监控摄像机的DEMO 系统框图

设计完整方案,请点击下载全文:
//www.52solution.com/data/datainfo/id/6774

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28198次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25419次
3 1N4001 0.19MB 22055次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19548次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18603次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14935次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14467次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13424次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11989次